My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Sistema de monitorización del estado con tecnología de sensores inteligentes para la obtención de datos de máquinas

Sistema de monitorización del estado i.Sense

igus® i.Sense: Elimine los tiempos de inactividad no planificados y aumente la disponibilidad de las máquinas con los smart plastics

«La confianza es buena, el control es mejor»: los smart plastics le ofrecen un control total de sus sistemas gracias a la combinación de los plásticos de alto rendimiento de igus con la más moderna tecnología de sensores. El sistema de monitorización del estado i.Sense para cadenas portacables y cables consta de varios componentes.

Hay varios sensores disponibles para la obtención de datos de la máquina en función de la aplicación, lo que permite registrar tanto los factores mecánicos (p. ej., las fuerzas de tracción y empuje) como los factores eléctricos (p. ej., la calidad del cable). Con el módulo i.Sense conectado en el armario eléctrico, se evalúan todos los datos de los sensores y se activan las acciones de seguimiento. De esta forma, el usuario tiene acceso directo al control de la máquina, así como a la visualización independiente de la ubicación en un panel de control online. Esto sienta las bases del mantenimiento basado en el estado en la fábrica inteligente.  
Las ventajas de los sistemas de monitorización del estado i.Sense:

▲ Mejora tecnológica
  • Aumento de la disponibilidad de la máquina y de la vida útil máxima
  • Mejor análisis de fallos gracias a la obtención de datos de la máquina en tiempo real
  • Fácil integración en los conceptos de Industria 4.0/fábrica inteligente

▼ Reducción de costes
  • Eliminación de los tiempos de inactividad no planificados y las averías de las máquinas
  • Reducción de los costes de mantenimiento gracias a los avisos con antelación
  • Realización del mantenimiento basado en el estado de la máquina
Conozca los productos de i.Sense en una presentación en directo

La tecnología de monitorización del estado i.Sense en detalle:

Obtención de datos - Evaluación de datos - Distribución de datos


 
Sensores del sistema de monitorización del estado

Sensores i.Sense

Los sensores inteligentes de monitorización del estado i.Sense se utilizan para supervisar continuamente el estado de funcionamiento de los componentes móviles y pueden desempeñar diversas funciones según la aplicación. En las cadenas portacables, se utilizan para controlar las fuerzas de tracción y empuje (i.Sense EC.P) y para identificar las roturas de la cadena en una fase temprana (i.Sense EC.B).

En el caso de los cables chainflex, la moderna tecnología de sensores de los smart plastics puede utilizarse para controlar las fuerzas de tracción de los cables (i.Sense CF.P), medir la calidad del cable (i.Sense CF.Q) y supervisar la velocidad de transmisión de datos (i.Sense CF.D). Todos los sensores i.Sense para la obtención de datos de la máquina también pueden integrarse posteriormente en la cadena portacables. 
Módulo de evaluación del sistema de monitorización del estado

Módulo de evaluación i.Sense

Posteriormente, todos los datos de los sensores suministrados pueden ser evaluados durante el funcionamiento por el i.Sense Module II, que se instala en el armario eléctrico que se va a monitorizar. En la gestión activa de fallos, todas las anomalías de movimiento se detectan y se comunican directamente al usuario o al sistema de control de la máquina, por ejemplo, el PLC de Siemens.

Con la nueva generación, se pueden conectar simultáneamente hasta cuatro sensores de monitorización del estado de las cadenas portacables y los cables con un solo módulo del armario eléctrico, lo que supone un considerable ahorro de espacio y costes. Además, el nuevo módulo también ofrece muchos casos de uso típicos de la Industria 4.0, como el reinicio remoto a través de WLAN o SMS o una función de alarma por SMS o correo electrónico.
Panel de control online de la monitorización del estado

Conectividad de i.Sense

Además de la integración directa en el sistema de control PLC para evitar un fallo total de la máquina en caso de emergencia, el módulo i.Sense también ofrece otras opciones de red, como la alerta independiente de la ubicación con el módulo opcional de SMS o el envío de todos los datos de los sensores a un panel de control online.

El panel de control de la monitorización del estado muestra online o localmente de un vistazo la vida útil restante de los componentes equipados con tecnología inteligente. Además, el estado actual se muestra en color mediante un código de semáforo, lo que proporciona al operador del sistema una imagen clara del estado y le permite planificar de forma predictiva los próximos intervalos de mantenimiento.

¿Cómo funciona la monitorización inteligente de plantas con i.Sense, el sistema de monitorización del estado?

Obtención inteligente de datos de las máquinas de forma fácil con los smart plastics e i.Sense

Ejemplos de monitorización del estado aplicados con éxito en la práctica


AOS GmbH | CFL SE
GHD Maschinenbau GmbH
Mercedes-Benz Group

 

«Máxima fiabilidad»

Sistema de monitorización del estado en el robot cartesiano «Gracias a la obtención de datos digitales de la máquina y a la conexión en red de la planta y los productos, es posible registrar continuamente el estado de los componentes y recibir una notificación con antelación en cuanto sea necesaria una reparación o una sustitución».

Daniel Bangerter, gerente del servicio de atención al cliente de Güdel Deutschland GmbH

Aplicaciones de clientes en todo el mundo

Resumen de ejemplos de monitorización del estado Ya sea en la producción internacional de automóviles, en la industria mundial de grúas o en las plantas regionales de aguas residuales: los sistemas de monitorización del estado i.Sense se utilizan con éxito y contribuyen a ahorrar costes de mantenimiento y evitar los tiempos de inactividad de las máquinas.

Ir al resumen de aplicaciones


Sistemas de monitorización del estado de la cadena portacables


Sistema de monitorización del estado i.Sense EC.P

Monitorización de las fuerzas de empuje y tracción de las cadenas portacables con i.Sense EC.P

  • Mide las fuerzas de empuje y tracción que actúan en la cadena portacables
  • Recomienda apagar el equipo en caso de que se exceda el límite de la fuerza
Ir a la página del producto i.Sense EC.P
Sistema de monitorización del estado i.Sense EC.B

Detección de rotura de cadenas portacables con i.Sense EC.B

  • Detecta las roturas de la cadena en la fase inicial
  • Evita la sobrecarga y los consiguientes fallos del sistema
Ir a la página del producto i.Sense EC.B
Sensor de vida útil i.Sense EC.W

Monitorización del estado low cost con i.Sense EC.W

  • Control del estado de la cadena en tiempo real
  • Conexión directa por cable al sistema de control de la máquina
Ir a la página del producto i.Sense EC.W

Sistemas de monitorización del estado de los cables


Sistema de monitorización del estado i.Sense CF.P

i.Sense CF.P: monitorización de la fuerza de tracción de los cables

  • Mide las fuerzas directamente en el elemento de alivio de tensión
  • En caso de fuerzas excesivas, activa la desconexión mediante el contacto NC
Ir a la página del producto i.Sense CF.P
Sistema de monitorización del estado i.Sense CF.Q

Monitorización de la calidad del cable con i.Sense CF.Q

  • Mide la calidad de los conductores de los cables
  • Envía una señal en caso de rotura del conductor o detiene el sistema mediante un contacto normalmente cerrado si se desea
Ir a la página del producto i.Sense CF.Q
Sistema de monitorización del estado i.Sense CF.D

Monitorización de la transmisión de datos con i.Sense CF.D

  • Integrado en el cable, por lo que no es necesario un cable de medición adicional
  • Las pérdidas de paquetes de datos se detectan con antelación y se emite un mensaje
  • Alarma por contacto normalmente cerrado o por red
Ir a la página del producto i.Sense CF.D

¿Cuándo necesito una monitorización inteligente del estado de las cadenas portacables?

Monitorización del estado en lugar de paradas de producción

Cuando los trabajos de mantenimiento regulares requieren una parada completa de la producción...
Monitorización del estado para desviaciones muy pequeñas

Cuando las anomalías de movimiento no pueden ser detectadas por los humanos a tiempo... 
Monitorización del estado para un control continuo

Si las plantas o las máquinas deben ser supervisadas con frecuencia o permanentemente...
Monitorización del estado para las zonas de difícil acceso

Si los recorridos del sistema de suministro de energía son de difícil acceso o vista... 
Monitorización del estado para las zonas de seguridad

Si los trabajos de mantenimiento suponen un riesgo para la salud o la seguridad...
Monitorización del estado para reducir los costes

Si se quieren reducir los costes de mantenimiento y prolongar la vida útil...

Visión general de los smart plastics

Un vistazo a la gama completa de productos de igus para la Industria 4.0


Índice de este folleto gratuito:
  • Monitorización de las condiciones (i.Sense)
  • Sistemas de monitorización de estado
  • Ventajas de los sistemas de monitorización de estado
  • Ejemplos de aplicaciones con monitorización de condiciones
  • Mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • Sistemas para el mantenimiento predictivo
  • Ventajas de los sistemas de mantenimiento predictivo
  • Ejemplos de aplicaciones para el mantenimiento predictivo
  • Flujo de datos en los conceptos modernos de fábrica inteligente

Los sistemas de monitorización del estado son la base del mantenimiento predictivo

Siempre la estrategia de mantenimiento óptima con los smart plastics

Los sistemas de monitorización del estado son la base del mantenimiento predictivo
Solo la interconexión inteligente de los sistemas individuales de monitorización del estado crea una base sólida para los conceptos de mantenimiento predictivo. En igus, todo lo relacionado con el mantenimiento predictivo se engloba bajo el término i.Cee. Del mismo modo, i.Sense engloba todos los sistemas de monitorización del estado. 

El elemento central es el software i.Cee que, combinado con los sensores de supervisión del estado i.Sense en la cadena portacables, el cojinete o un carro lineal, transforma los productos disponibles en stock en productos inteligentes. Esta actualización permite determinar la vida útil máxima y los intervalos de mantenimiento óptimos en tiempo real sobre la base de los datos de uso reales.

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre los smart plastics

Monitorización del estado con igus: definición, diferencias, ventajas e inconvenientes, y mucho más

¿Qué es la monitorización del estado? La monitorización del estado es el registro o la supervisión regular o continua del estado de una máquina (especialmente con componentes rotativos o aplicaciones en movimiento), sistema o proceso.
¿Qué es un sistema de monitorización del estado? Los sistemas de monitorización del estado son cruciales para comprender el comportamiento de las máquinas y son una parte esencial de la fiabilidad de la planta.
¿Cuáles son las ventajas de los sistemas de monitorización del estado? La mayoría de los casos de éxito muestran los siguientes beneficios: maximizar la producción, aumentar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
Este y otros muchos temas, como el uso de sistemas de monitorización del estado en la fábrica inteligente, la eficacia global de los equipos (OEE) y el Internet de las cosas, así como todas las respuestas a las preguntas más frecuentes de nuestros clientes, pueden encontrarse en el blog de igus:
Preguntas frecuentes sobre la monitorización del estado

Información ...

Nuevos sistemas de monitorización de condiciones 2022 Mucha más información y novedades sobre la Industria 4.0 con los smart plastics
Novedades

... Pruébelo...

Utilice un sistema de monitorización del estado Datos 3D gratuitos, instrucciones de uso y mucho más en nuestra área de servicio de los smart plastics
Datos 3D

...Hágalo realidad

Compre un sistema de monitorización del estado en la tienda online de igus Solicite un sistema de monitorización del estado listo para instalar directamente en la tienda online de igus
Tienda online



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.