My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Suministro de energía fiable e inteligente en el menor espacio

i.Sense ES.B: La detección inteligente de roturas en el e-spool theatre garantiza la seguridad de los movimientos en todo momento

e-spool theatre con monitorización de funciones inteligente Nuevo e-spool con monitorización de funciones inteligente
El nuevo e-spool theatre está ahora disponible con varias características inteligentes: la fuerza de los tres resortes incluidos se controla con un sensor de célula de carga. Si la fuerza es inferior al valor especificado, se emite una indicación para que el usuario sustituya el resorte; si esta supera el valor especificado, significa que hay un bloqueo que debe ser eliminado.

Además, se puede instalar un sistema de control del sensor de rotación para contar las revoluciones del tambor y determinar la posición de la cadena.  Como protección adicional para aumentar la seguridad del sistema, i.Sense EC.P también podría instalarse en el extremo móvil de la cadena en el futuro para la monitorización inteligente de la fuerza de empuje y tracción. 
Regístrese para una prueba beta gratuita
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Aumento de la seguridad de las instalaciones gracias a la monitorización permanente de su funcionamiento
  • Prolonga la vida útil máxima del e-spool® theatre
  • Medición y visualización de la longitud de extensión actual
  • Proporciona acceso remoto a la información sobre el estado del suministro de energía en tiempo real
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Evite los tiempos de inactividad de la planta y los costosos gastos de seguimiento gracias a la detección integrada de roturas
  • Reduzca los costes de mantenimiento con alertas inmediatas en caso de anomalías en el e-spool
  • Diseño que ahorra espacio sin necesidad de equipos de control adicionales
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Eliminación de las operaciones de emergencia que requieren muchos recursos
  • Recicle sus cadenas portacables, independientemente del fabricante, cuando hayan alcanzado el fin de su vida útil como parte del programa de reciclaje chainge de igus®

Representación en 3D del nuevo e-spool theatre con monitorización de la fuerza del resorte


El sistema e-spool®...

... la alternativa sin colector al enrollador de cable

Guíe con seguridad muchos cables diferentes en un espacio reducido. El e-spool® es una combinación única de dos sistemas de guiado de energía: una cadena portacables estándar es guiada mediante un enrollador y garantiza que el sistema de suministro de energía tenga siempre la longitud y la tensión necesarias gracias a un muelle integrado. En la posición inicial, la cadena portacables se encuentra completamente enrollada y ahorra espacio. El sistema twisterband conecta el enrollador con el soporte para el final del eje, que actúa como interfaz con los cables fijos.

Monitorización inteligente del estado implementada con éxito

Industria 4.0: i.Sense en uso


Plantas de tratamiento de aguas residuales y servicios públicos |
Grúas portuarias y de contenedores
Transporte y manipulación de materiales a granel


 

«Menos esfuerzo, mayor disponibilidad»

i.Sense EC.P en uso «Menor esfuerzo de mantenimiento, mayor disponibilidad, capacidad de guiar todos los diferentes cables y tubos en un único sistema, monitorización inteligente del estado de i.Sense… ¡Definitivamente volvería a elegir las cadenas portacables inteligentes de igus!

Fabian Wilhelm, ingeniero y Project Manager de AOS Stade GmbH

Aplicaciones de clientes en todo el mundo

Ejemplos de i.Sense EC.P en el resumen Ya sea en la producción internacional de automóviles, en la industria mundial de grúas o en las plantas regionales de aguas residuales: los sistemas i.Sense EC.P se utilizan con éxito y contribuyen a ahorrar costes de mantenimiento y evitar los tiempos de inactividad de las máquinas.

Ir al resumen de aplicaciones

¿Cuándo necesito un sistema inteligente de monitorización del estado como i.Sense?

Monitorización del estado en lugar de paradas de producción

Cuando los trabajos de mantenimiento regulares requieren una parada completa de la producción...
Monitorización del estado para desviaciones muy pequeñas

Cuando las anomalías de movimiento no pueden ser detectadas por los humanos a tiempo... 
Monitorización del estado para un control continuo

Si las plantas o las máquinas deben ser supervisadas con frecuencia o permanentemente...
Monitorización del estado para las zonas de difícil acceso

Si los recorridos del sistema de suministro de energía son de difícil acceso o vista... 
Monitorización del estado para las zonas de seguridad

Si los trabajos de mantenimiento suponen un riesgo para la salud o la seguridad...
Monitorización del estado para reducir los costes

Si se quieren reducir los costes de mantenimiento y prolongar la vida útil...

La adquisición inteligente de datos de las máquinas es la base de los conceptos de mantenimiento predictivo

Dado que el i.Sense Wonderbox forma parte del sistema de monitorización del estado de los smart plastics i.Sense, todos sus datos pueden evaluarse también en el módulo del armario eléctrico i.Cee. Estos datos pueden utilizarse para controlar digitalmente la gestión de alarmas y escaladas del sistema. 

El módulo i.Cee puede integrarse en los conceptos de mantenimiento predictivo de varias maneras, desde la gestión del servicio preventivo, que programa el mantenimiento periódico en función del uso, hasta la gestión de averías independientemente de la ubicación, que informa inmediatamente de cualquier cambio imprevisto a través de varios canales móviles. Toda la información se almacena en un moderno panel de control, online u offline en la red local, en función de las necesidades del cliente.


Whitepaper sobre la optimización de la eficacia global de los equipos (OEE)

¿Cuál es la diferencia entre monitorización de condiciones y mantenimiento predictivo?


Contenido del whitepaper: 

  • Qué significa la monitorización de condiciones de igus® (i.Sense)
  • Qué significa el mantenimiento predictivo de igus® (i.Cee)
  • Qué tecnología hay detrás de ambos sistemas
  • Qué ofrecen ambos sistemas al suministro de energía industrial

Monitorización de las fuerzas de empuje y tracción 24/7

Sistema de monitorización del estado i.Sense EC.P

El sistema de smart plastics i.Sense EC.P (EC = e-chain, cadena portacables P = pull force, fuerza de tracción), que mide continuamente las fuerzas de tracción y empuje de la cadena portacables, proporciona una protección adicional a la cadena. Si se sobrepasan las fuerzas, el sensor informa del problema y desconecta el sistema para evitar costosos daños parciales o totales.

Infórmese...

Catálogo de novedades: Novedades 2022 de smart plastics Vuelva a leer todo sobre las novedades 2022 sobre smart plastics en un formato PDF compacto.
Catálogo de novedades en PDF

... Pruébelo...

Datos 3D inteligentes Datos 3D gratuitos, instrucciones de uso y mucho más en nuestra área de servicio de smart plastics
Datos 3D

...Hágalo realidad

Compre las novedades de smart plastics en la tienda online de igus Solicite los smart plastics listos para instalar directamente en la tienda online de igus
Tienda online


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.