My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

iglidur® - Temperaturas


Figura 10: Vista general de las temperaturas bajas a largo plazo y de las temperaturas superiores a corto plazo de la aplicación [°C]

Temperaturas

Los cojinetes plásticos de alto rendimiento tienden a ser subestimados, especialmente en términos de temperaturas admisibles.

El material impreso muy a menudo proporciona las especificaciones de temperatura de servicio a largo plazo. La temperatura de uso continuo es la temperatura máxima que el plástico soporta sin carga mecánica durante un tiempo determinado, sin que la disminución de la resistencia a la tracción del material pase a estar por debajo de un valor predeterminado. Esta prueba normalizada sin embargo produce sólo un valor de característica menos relevante, como rodamientos están casi siempre sometido a una carga. Más revelador son las temperaturas de aplicación de los materiales.
Imagen 08: Ensayos de materiales posibles hasta los 250°C

Tabla 04: Temperaturas donde se requiere una fijación adicional del cojinete iglidur®

material Temp. [°C]
iglidur® G +100
iglidur® J +60
iglidur® M250 +60
iglidur® W300 +60
iglidur® X +135
iglidur® K +70
iglidur® P +90
iglidur® GLW +80
iglidur® J260 +80
iglidur® J3 +60
iglidur® J350 +150
iglidur® L250 +55
iglidur® R +50
iglidur® J200 +60
iglidur® D +50
iglidur® V400 +100
iglidur® X6 +160
iglidur® Z +145
iglidur® UW500 +150
iglidur® H +120
iglidur® H1 +80
iglidur® H370 +100
iglidur® H2 +110
Cojinetes iglidur® A180 +60
Cojinetes iglidur® A200 +50
Cojinetes iglidur® A350 +140
Cojinetes iglidur® A500 +130
Cojinetes iglidur® A290 +110
iglidur® T220 +50
iglidur® F +105
iglidur® H4 +110
iglidur® Q +50
iglidur® UW +80
iglidur® B +50
iglidur® C +40

Temperaturas de servicio

La temperatura inferior de aplicación es la temperatura por debajo de la cual el material se convierte en tan rígido y duro que resulta demasiado frágil para aplicaciones normales. La temperatura máxima continua de aplicación es la temperatura que soporta el material durante un periodo prolongado de tiempo sin que sus propiedades se vean considerablemente modificadas
La temperatura máxima a corto plazo, es la temperatura por encima de la cual el material se vuelve tan blando que soporta entonces tan sólo cargas muy pequeñas.

Por "corto plazo" hay que entender un periodo de tiempo de unos pocos minutos. Cuando los cojinetes de fricción son movidos axialmente o las fuerzas pueden actuar axialmente en dicho casquillo deslizante, existe también el peligro que los casquillos se salgan de su alojamiento. En estos casos se requiere, además de la introducción a presión, una sujeción especial del casquillo de fricción.

La tabla 04 indica el límite de temperatura a partir del cual hay que prever una sujeción de los cojinetes de deslizamiento, incluso con fuerzas axiales reducidas. Cuanto más altas son las cargas, mayor es la necesidad de prever una sujeción del casquillo de deslizamiento.

Temperatura y carga
Arriba, las fig. 02 y 03 representan la presión superficial máxima permitida [p] de los cojinetes de fricción iglidur® en función de la temperatura. Con el aumento de temperatura, este valor disminuye constantemente.
Al utilizar los cojinetes de deslizamiento hay que tener en cuenta que la temperatura de dicho casquillo deslizante puede ser mayor que la temperatura ambiente debido a la fricción.

Coeficiente térmico de dilatación
La dilatación térmica de los polímeros plásticos es entre 10 y 20 veces mayor que la de los metales. A diferencia de los metales, los polímeros plásticos no se comportan linealmente. El coeficiente de expansión térmica de los cojinetes de fricción iglidur® es un factor importante para la holgura requerida del cojinete. El eje no esta fijado en el cojinete dentro de los límites de las temperaturas de aplicación. Los coeficientes de expansión térmica de los cojinetes de deslizamiento iglidur® se ensayaron para determinar los rangos de temperatura importantes y se expresan en las secciones individuales en sus respectivas tablas de materiales.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.