My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Cadenas portacables y cables en un sistema de picking con muy poco espacio para farmacias

Una cadena portacables fiable garantiza una larga vida útil de los sistemas de compartimentos Gollmann

Si una farmacia quiere almacenar sus medicamentos de forma compacta, lo mejor es recurrir a la empresa Gollmann Kommissioniersysteme GmbH en Halle/Saale (Alemania). Esta compañía utiliza el sistema de compartimentos para almacenar eficazmente hasta 60.000 artículos en un espacio muy reducido y preparar los pedidos de forma automática. igus hace más de 10 años que trabaja con Gollman para la selección y optimización de los cables móviles y las cadenas portacables, y la cooperación ha sido un éxito.

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cadenas portacables easy chain®, cables chainflex®
  • Requisitos: Cadenas portacables y cables extremadamente flexibles que soporten 15 años y una media de 15 millones de movimientos, radios de curvatura pequeños y presenten un montaje rápido y sencillo
  • Sector: Máquinas expendedoras
  • Ventajas para el cliente: Fiabilidad y resistencia de las cadenas portacables y los cables confirmado por pruebas preliminares, garantía de 36 meses o hasta 40 millones de ciclos que ofrece al cliente seguridad en la planificación, ahorro de miles de euros en cables cada año gracias a las cadenas con diferentes radios de curvatura y una reducción considerable de los costes y el tiempo de montaje con la gama de cadenas portacables E065
Descubrir todos los productos para las máquinas expendedoras
Sistemas de preparación de pedidos de Gollmann Los sistemas de preparación de pedidos de Gollmann se distinguen por una forma extremadamente compacta que puede adaptarse a los requisitos concretos de cada farmacia. Esta flexibilidad es posible gracias al sistema de compartimentos.

Problema

Gollmann Kommissioniersysteme GmbH fabrica preparadores de pedidos muy compactos con los que el cliente puede solicitar los medicamentos deseados con solo pulsar un botón.
Mientras que otros sistemas utilizan carriles fijos en los que se desplaza un sistema de manipulación, Gollmann apuesta por compartimentos móviles que crean un carril en el que se recogen o cargan las mercancías.
Cada compartimento está accionado por un motor paso a paso que se alimenta a partir de energía y, sobre todo, señales. La posición final, por ejemplo, se indica mediante un sensor. En otras palabras, hay muchos cables en movimiento y, por lo tanto, varias cadenas portacables, sobre todo porque el brazo mecánico y la pinza al final del brazo también necesitan energía.
La tecnología es compleja, por lo que las cadenas y los cables tienen que ser muy flexibles y fiables. Gollmann también ofrece a sus clientes un «sistema de tranquilidad» con el que el fabricante asume toda la responsabilidad y los costes de mantenimiento durante un periodo de 15 años, incluidos los tiempos de inactividad no planificados. También ofrece una compensación adicional y un servicio in situ en cualquier lugar de Alemania. Por ello, los componentes deben tener una larga vida útil y una alta fiabilidad. Se trata de unos 15 millones de movimientos de los equipos a lo largo de los 15 años de vida de una farmacia.
Como el equipo presentaba unas dimensiones reducidas, las cadenas portacables también debían tener un radio de curvatura muy pequeño. El tiempo de montaje también influyó en la elección de los componentes. Las cadenas, por ejemplo, deben poder llenarse de forma rápida y fácil.

Solución

Gollmann eligió nuestras cadenas portacables easy chain®, incluida la gama E065, ya en 2007 y las utiliza desde entonces. Poco después, la empresa también decidió comprar nuestros cables. Dado que los preparadores de pedidos de Gollmann se comunican a través del protocolo bus CAN, se optó por utilizar cables de bus de la gama chainflex®. El año pasado, la empresa encargó casi 30 km de cables solo para la serie CF211 chainflex®. Un cable de medición desarrollado para Gollmann sobre la base de la serie CF211 ha proporcionado muchas ventajas en términos de uso. 
En cuanto a la durabilidad, en igus ofrecemos una garantía de 36 meses y/o un máximo de 40 millones de ciclos (por ejemplo, para chainflex® CF298).Gollmann buscaba componentes realmente fiables y duraderos, por lo que se realizaron pruebas de resistencia en las instalaciones de la empresa para cadenas portacables y cables chainflex®.
Al principio, Gollmann buscaba cadenas portacables y cables que tuvieran un radio de curvatura muy pequeño y que, por tanto, pudieran utilizarse de forma universal en los equipos del fabricante. Sin embargo, hace dos años los ingenieros trabajaron con nosotros en la posibilidad de utilizar dos calidades y series menos robustas para radios de curvatura más pequeños. Resultó ser una buena idea, como demostró un cálculo comparativo de la vida útil. Desde entonces, Gollmann ahorra miles de euros en cables cada año.
Otro proyecto de optimización se centra en los cables chainflex®, por ejemplo, los de la tecnología de medición. En este caso, se han mejorado en cuanto al montaje de los conectores, lo que ha reducido los costes y ahorrado tiempo. En general, las cadenas portacables de la gama E065 son fáciles de montar, ya que los cables simplemente se introducen en la cadena por el radio exterior.

«Hasta ahora, se han instalado más de 20.000 cadenas portacables en los equipos de preparación de pedidos que hemos implementado en todo el mundo. Son muy fiables, no dan problemas y no necesitan mantenimiento.»
 
Sven Ronneberger, Director técnico de Gollmann Kommissioniersysteme GmbH
Cadena portacables E065 El sistema de pinzas está equipado con una pequeña cadena de la serie E065. También guía un tubo de vacío para aspirar el medicamento que se va a recoger.
Cadena portacables del transelevador También se utilizan cadenas portacables para los ejes del transelevador.
Cadena portacables del transelevador Las cadenas portacables suministran energía y señales (bus CAN) a los ejes del transelevador.
Cadena portacables E065 Una movilidad bien programada: cada compartimento se alimenta de energía y señales a través de una cadena portacables de la serie E065 y cables chainflex.

De la gestión de herramientas a la tienda pop up, una alternativa muy creativa

El innovador principio de los compartimentos de los preparadores de pedidos está despertando interés más allá de las farmacias. Sven Ronneberger afirma: «Cada vez diseñamos más equipos para aplicaciones completamente diferentes, por ejemplo, para la gestión de decenas de miles de muestras en un fabricante de mezclas de especias para la hostelería». En otro caso, una empresa del sector del metal almacena costosas herramientas de torneado y fresado en un distribuidor Gollmann. En cuanto una herramienta se gasta, el operario va a buscar otra, si se le permite. Y la empresa puede ver la duración de las herramientas. Otra posible aplicación, bastante novedosa y original, son las tiendas pop up, que se instalan en centros comerciales, por ejemplo, y sirven de espacio de venta temporal compacto y atractivo. Cuando se trata de ideas, los departamentos comerciales parecen querer competir con los departamentos técnicos. En igus, la Gollmann ha encontrado un socio igualmente flexible para el suministro de la energía y las señales.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.