Prensa |
|
¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita materiales? Aquí podrá descargar imágenes aptas para impresión y comunicados de prensa actuales. No dude en comunicarse telefónicamente, por correo electrónico o fax. |
|
Contacto para la prensa¿Desea ser añadido a nuestra lista de distribución para medios de comunicación? |
任意方向安全引导管线:igus 新拖链采用“动态销”设计09/11/18
igus 为实现新的机器设计理念,新开发出了带伸缩销的 lokchain 拖链 igus 新型的 lokchain 拖链系统的目标是自动提高各个方向的运行可靠性。这有助于在众多动态应用中探索出全新的动力、数据和介质传输模式的潜力。自动伸缩销将拖链牢牢地固定在导向装置中,从而诞生了可以应用在垂直、悬挂和圆周运动中的全新解决方案。 无论是高科技还是低技术应用,igus 一直致力于研究创新的拖链解决方案,以满足工业应用对灵活性、可靠性和低成本的特定要求。为此,运动塑料专家 igus 开发出了 lokchain 拖链,它采用了全新的设计理念,包含带有自动伸缩销的拖链和用于动态引导拖链的紧凑型导槽,可以实现拖链系统的悬挂、垂直和侧面安装及使用,即使有横向加速也不例外。 如果导槽分上下层,则可以将 lokchain 拖链分别固定于上下层,以实现长行程应用。此外,lokchain 拖链系统可以应用于垂直圆周应用。例如,在 X 射线扫描仪的旋转 C 臂这种紧凑空间中,lokchain 就是最佳选择。这款拖链的应用非常灵活,利于激发用户全新的机械设计思路。 lokchain 的原理:自动伸缩式支撑销 lokchain 的基本原理很简单,就是集成在侧链中的销将拖链牢牢地固定在导槽中。当链节弯曲到半径位置时,销自动缩回并释放导向装置中的拖链。当链节从半径位置出来并与导槽接合时,销伸出并自动将其自身固定于导槽中。这样就不再需要昂贵的导槽系统了。所以,采用 lokchain 这种解决方案,还可以为机器制造商降低成本。 小弯曲半径亦能实现安静运行和较长的使用寿命 lokchain 的结构设计很特殊,几乎不产生磨损,因此拖链的使用寿命得以延长。在 igus 占地 2,750 平方米的测试实验室里,lokchain 原型通过耐久性测试,成功验证了自己的实力。这款拖链的另一个优点是链节的移动性能,能够确保拖链安全且安静地运行,即使是在小弯曲半径和长行程应用中也不例外。 这款全新的拖链目前处于原型阶段,欢迎您对产品尺寸和设计提出需求。对于您的个性化需求,我们始终欢迎并快速实施——不论是原型、小批量生产,还是大批量生产。 |