Prensa |
|
¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita materiales? Aquí podrá descargar imágenes aptas para impresión y comunicados de prensa actuales. No dude en comunicarse telefónicamente, por correo electrónico o fax. |
|
Contacto para la prensa¿Desea ser añadido a nuestra lista de distribución para medios de comunicación? |
igus 新型模块化运动概念让自动化变得简单25/10/18
随着生产过程的自动化程度不断提高,各个公司在本地和全球面临的竞争压力也都在增加。为了让自动化过程更经济高效和个性化,igus 采用高性能塑料开发出了低成本解决方案,如新型模块化运动系统 robolink Apiro。该系统为设计工程师提供三种免润滑蜗轮,分别用于标准运动、反向运动和直线运动。对于用户来说,从简单的线性机器人到复杂的人形和动物形仿生机器人,几乎都可以通过 robolink Apiro 模块化运动系统得以实现。这款系统已在汉诺威工业博览会上进行展示。 轻松且经济高效地实现个性化自动解决方案是 igus 新型模块化运动系统 robolink Apiro 的使命。正如其名字所寓意的:Apiro 在希腊语中是“无限”的意思。这一系统的开发重点是解耦电机和变速箱,并引入全新的蜗轮以实现六轴运动,如组建多关节机器人。四种不同尺寸的变速箱,均提供直线运动、反向运动和传统 robolink 蜗轮可选;同时出色的模块化特性,可以让用户根据需要进行相互组合使用。通过新型模块化系统,即使是复杂的运动也可以实现,例如高性价比的个性化 SCARA 机器人和线性机器人,从注塑机中移除产品的熔渣拾取器,还有运输和处理系统,以及人形机器人和可以像蜘蛛一样运动的动物形机器人。 由于这一 robolink 新系列可以轻松快速地设置完成不同类型的运动,所以也适用于训练、开发和研究应用。 模块化系统和多功能型材让设计更灵活 新型的 Apiro 系列蜗轮使用了含固体润滑剂的高性能耐磨工程塑料。这种工程塑料具有超高的耐腐蚀性和耐化学品性,因此蜗轮不仅拥有超高的稳定性,使用寿命长,而且重量轻、免维护。Apiro 模块化系统中的关节是通过铝制多功能型材连接在一起的。这样可以通过铝制型材的中空位置插入驱动轴,从而可以使用反向蜗轮。变速箱能够驱使铝制型材旋转,因此非常适合用于机器人和旋转应用。通过安装适用于直线运动的新型蜗轮,铝制型材还可以实现直线运动,或让蜗轮在直线型材上运行。而且蜗轮的间隙很小。此外,多功能型材可用于连接 robolink Apiro 系列中不同类型的变速箱,或者并排放置多个 Apiro 关节即可实现平行关节的连接。 多功能型材和 Apiro 关节的组合方式是多种多样的,不局限于上述例子,因此可以让完全不同的应用都能实现自动化。 模块化系统的预生产和现货供应 自汉诺威工业博览会之后,igus 就在寻找测试人员进行免费样品测试,以确定各种不同运动类型的实际可操作性,从而进一步优化新型的 robolink Apiro 概念。经过全面的测试之后,igus 计划将 robolink Apiro 作为一个针对广泛市场的量产解决方案推出。此外,用配置器来模拟不同运动类型也正在计划中。 |