Prensa |
|
¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita materiales? Aquí podrá descargar imágenes aptas para impresión y comunicados de prensa actuales. No dude en comunicarse telefónicamente, por correo electrónico o fax. |
|
Contacto para la prensa¿Desea ser añadido a nuestra lista de distribución para medios de comunicación? |
Pinzas impresas en 3D libres de mantenimiento que aumentan la eficacia de una máquina de envasado07/05/18
Cuando una águila atrapa a una presa, sus garras se adaptan a la velocidad de la luz haciendo imposible la huida. En este aspecto, la industria del envasado no puede igualar a la naturaleza en versatilidad y adaptación de tamaños. Las pinzas metálicas normalmente están limitadas a un único formato, p.ej.: la forma de la tapa de los botes de crema en una operación de cerrado del producto. Por eso, cuando se pretende cambiar la forma de un envase, a menudo se requieren varias semanas hasta que la nueva pinza está fabricada. Con la impresión 3D de pinzas plásticas hechas de tribofilamentos igus se consigue que este proceso sea un 85 % más económico y un 70 % más rápido. La impresión 3D permite además que estas pinzas sean resistentes y ligeras al mismo tiempo |