Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Des PFAS dans les paliers lisses iglidur® ?

Aperçu rapide

  • Une éventuelle interdiction du PTFE pourrait toucher certains paliers lisses en fonction de leur teneur en PTFE.

  • De nombreux matériaux iglidur® ne contiennent pas de PTFE. Dans d'autres matériaux iglidur®, aucune trace de plus de 100 des substances PFAS les plus importantes n'a pu être détectée.

  • Si le PTFE n'est pas interdit,les matériaux iglidur® ne sont généralement pas concernés.
Espace réservé pour le logo

Exemples de matériaux iglidur® sans PTFE

Ces matériaux iglidur® ne contiennent pas de PTFE et ne sont donc pas concernés par de futures réglementations sur les PFAS. Liste complète à télécharger au format pdf

iglidur® J3

L'endurant

iglidur® M250

Robuste

iglidur® X6

Températures élevées

iglidur® A500

Températures élevées & produits alimentaires

iglidur® A200

Robuste au contact de produits alimentaires

iglidur® A160

Résistant au contact de produits alimentaires

Ces matériaux ne contiennent aucun des quelque 100 composés PFAS les plus importants

Les matériaux contenant du PTFE ne contiennent pas forcément de composés PFAS critiques. Pour le garantir, certains matériaux iglidur ont été examinés pour voir s'ils renferment les composés PFAS les plus critiques (environ 100 substances). Il existe un certificat officiel sur la teneur inférieure à la limite de détermination de ces composés PFAS pour les matériaux suivants (liste au 2 mars 2023) :

iglidur® G

L’universel

iglidur® P

Matériau universel pour l'extérieur

iglidur® J

Grande endurance

iglidur® X

Températures élevées & produits chimiques

iglidur® W300

Résistant à l'usure sur différents arbres

iglidur® P210

Spécialiste des oscillations et des applications avec des rouleaux

Les PFAS dans les paliers lisses : qu'entend-on par PFAS ?

Les substances alkylées per- et polyfluorées (PFAS) sont des substances chimiques industrielles qui sont utilisées dans de nombreux processus industriels et de nombreux produits de consommation en raison de leurs propriétés techniques particulières. Elles se composent pour l'essentiel d'atomes de carbone (C) et de fluor (F). Ceci étant, les molécules de PFAS peut avoir des structures totalement différentes qui leur permettent d'avoir de nombreuses propriétés elles aussi variées. La figure 1 donne une vue d'ensemble de la classification des PFAS, d'abord en non-polymères et en polymères.

Les PFAS peuvent avoir une forme gazeuse, liquide ou solide. Ce groupe de substances comprend plus de 4 700 composés différents selon la banque de données de l'OCDE, plus de 9 000 selon l'EPA (Environmental Protection Agency) et même plus de 10 000 selon la Commission européenne. Ce décompte montre bien que leur nombre n'est ni clair ni constant. La plupart du temps, il est basé sur des estimations.
Classification des PFAS Fig. 1 : classification des PFAS
Dans le sous groupe des substances perfluoroalkylées (non-polymères), ce sont les composés acide perfluorooctanoïque (PFOA) et acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) dont on sait le plus de choses. Comme toutes les PFAS, ces deux composés sont résistants à tout processus de dégradation et sont désormais détectables dans l'environnement, dans la chaîne alimentaire et dans l'être humain. Le PFOA et le PFOS ont des incidences négatives prouvées sur la santé. Avec les PFHxs et les PFNA, ils représentent 90 % du risque actuellement associé aux PFAS.

Dans le sous-groupe des polymères, une distinction est faite entre les polymères fluorés et les polymères à chaînes latérales fluorés. Les polymères fluorés sont constitués d'une chaîne carbonée à laquelle des atomes de fluor sont directement reliés. Cette structure les rend si stables qu'ils ne peuvent pas se décomposer en substances toxiques. Selon l'OCDE, les polymères fluorés sont des « products of low concern », non toxiques et non bioaccumulatifs. Ils ne peuvent donc pas s'accumuler dans des organismes. Le seul danger est l'utilisation possible d'additifs toxiques dans la production sous forme d'émulsifiants. Les polymères fluorés sont utilisés par exemple dans le revêtement, les joints et l'isolation des câbles. Le PTFE fait partie des polymères fluorés.

Les polymères à chaînes latérales fluorés se composent aussi d'une chaîne carbonée mais aussi de chaînes latérales carbonées. C'est à elles que les atomes F sont reliés. Ces polymères sont donc moins stables et le risque de perte des chaînes latérales existe. Ils sont utilisés comme produits d'imperméabilisation par exemple.

Situation juridique actuelle pour les PFAS dans les paliers lisses

Situation au 20 avril 2023

L'utilisation de PFOS est déjà en grande partie interdite depuis 2006 et celle de PFOA depuis juillet 2020. Pour notre confirmation à ce sujet, c'est ici : QM-0-1074E-PFOA-PFOS-DE.pdf Cinq pays européens (l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et la Norvège) ont soumis une proposition de limitation générale des PFAS qui a été publiée le 7 février 2023 par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Cette proposition est une première étape dans un processus réglementaire qui promet d'être long et va être examinée par toutes les parties prenantes.La première phase de consultation de toutes les parties prenantes se déroule du 22 mars au 22 septembre 2023. La réglementation proposée pour les PFAS n'entrerait probablement pas en vigueur dans tous les Etats membres de l'UE avant 2026 au plus tôt. Des périodes de transition allant jusqu'à 13 ans sont possibles à compter de l'entrée en vigueur.

Etats-Unis : L'EPA a adopté une réglementation définitive par laquelle cinq substances PFAS ont été ajoutées à une liste en comprenant déjà plus de 170. Celles-ci doivent être déclarées dans le cadre du Toxics Release Inventory (TRI), une base de données centrale pour la déclaration publique de produits chimiques. Les fluoropolymères ne font pas partie de la liste du TRI.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.