Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Câbles de mesure pour les chaînes porte-câbles


C'est généralement sur les entraînements que l'on trouve des câbles de mesure, qui sont facilement reconnaissables à leur couleur vert clair. Cette couleur vient à l'origine de DESINA mais elle s'est entre temps établie dans des domaines autres que les machines-outils. Le câble de mesure sert à renvoyer les signaux du codeur au convertisseur de fréquence. Il renferme de nombreux conducteurs de données pour la transmission des signaux. Les différents signaux que le codeur génère représentent très exactement le mouvement du moteur et sont transmis avec lui. En règle générale, le câble ne sert pas seulement à transporter les données du codeur, il assure aussi l'alimentation de celui-ci.

chainflex CF113

Différences de structure en fonction du fabricant

Il existe différents fabricants de systèmes de mesure sur le marché. La structure du câble reflète aussi les différences entre les fournisseurs, bien que tous soient identiques en termes électriques. Les combinaisons de sections, la désignation des conducteurs et le blindage des éléments varient considérablement d'un fabricant à l'autre. Chez igus, nous optimisons les éléments importants, dont la gaine extérieure, le blindage, la gaine intérieure et d'autres en vue des mouvements dans la chaîne porte-câbles. C'est ainsi que nous obtenons une durabilité optimale.

DriveCliq, la norme Siemens

DriveCliq est une interface numérique pour codeurs ou systèmes de mesure de chez Siemens. Ce standard est maintenant accessible à tous et peut aussi être utilisé par d'autres fabricants. Contrairement aux codeurs courants des générations précédentes, ce codeur est équipé d'un élément Ethernet CAT5 et de deux conducteurs d'alimentation plus puissants. Le raccordement est généralement effectué avec un connecteur de Yamaichi qui fait passer les données comme un connecteur RJ45 mais abrite en plus les contacts d'alimentation à droite et à gauche près de l'ergot. Cette face de connecteur est abritée dans un boîtier IP20 pour l'armoire électrique ou dans un boîtier IP65 pour le terrain. Pour les connecteurs, la solution M12 gagne aussi du terrain parce qu'elle est plus robuste et plus compacte, sans compter qu'elle rend superflu le coupleur de connexion, qui coûte cher.
drivecliq

drivecliq

DriveCliq, le standard pour les machines-outils

Il y a quelques années, on a assisté à un grand changement avec le passage des systèmes à codeurs analogiques conventionnels à la technologie DriveCliq qui était alors nouvelle. Nous avons pu aider de gros clients comme la société WALDRICH de Coburg à mettre en œuvre ce changement. C'est en présence de grandes longueurs de câbles que la nouvelle technologie représentait un véritable défi. Ensemble, nous avons élaboré une solution pour le connecteur rond de signaux M23 extrêmement robuste qui est nettement meilleure que la solution d'origine en termes de maniabilité et de transmission des données. Si vous êtes à la recherche d'une solution qui ne se trouve pas dans le catalogue à l'heure actuelle, contactez-nous. Nous nous engageons à étudier votre application.

Astuce de pro

La gaine intérieure et son importance pour les courses longues et les petits rayons

La présence d'une gaine intérieure entre les conducteurs toronnés et le blindage distingue fondamentalement nos câbles haut de gamme de ceux d'autres fabricants. Cette gaine protège et guide les conducteurs sensibles tout en protégeant le blindage. Deux éléments extrêmement importants tant sur les courses longues qu'en présence de petits rayons de courbure. C'est en effet ici que les forces les plus importantes agissent sur le câble.

Vous n'avez pas trouvé ce qu'il vous fallait ?


Connaissez-vous nos outils en ligne ?

Recherche simple, sélection des types adaptés, calcul de la durée de vie et commande en ligne
 
Outil de recherche de produits

Outil de recherche de produits

Trouvez rapidement le câble qui convient
Outil de calcul de la durée de vie en ligne

Outil de calcul de la durée de vie en ligne

Calculez la durée de vie de chaque câble chainflex
Outil de calcul du supplément de cuivre

Outil de calcul du supplément de cuivre

Calculez le supplément de cuivre, au cours du jour
Configurateur chainflex

Configurateur de câbles spéciaux

Configurez votre câble sur mesure en 3 minutes seulement


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.