Par maintenance prédictive, on entend en règle générale l'anticipation d'une anomalie et la prévention de celle-ci sur un équipement de machine ou sur des composants grâce à des données relatives à son/leur état(s). Elle utilise pour cela des méthodes basées sur les données qui analysent l'état de vos machines et qui vous aident à prédire des dysfonctionnements, des perturbations ainsi que le moment où des tâches d'entretien devront être effectuées.
Nein; beide Begriffe, sowohl der deutsche als auch der englische, können mittlerweile im deutschen Sprachraum synonym verwendet werden. Ebenfalls gleichbedeutend sind folgende Begriffe einzuordnen:
L'industrie 4.0 promet une efficacité accrue de la production grâce à la mise en réseau des machines et à des informations venant de l'analyse de données ainsi qu'une disponibilité accrue des machines. Dans ce contexte, la maintenance prédictive (une opération qui anticipe la maintenance et qui se base sur l'évaluation de données de process et de données de la machine) est un élément crucial.
Les immobilisations imprévues des équipements de production coûtent cher et diminuent considérablement votre marge bénéficiaire à long terme. Le fait est que les pannes de machines constituent une menace sérieuse pour le secteur industriel. La maintenance prédictive est destinée à générer des économies par rapport à la maintenance préventive régulière, basée sur des intervalles donnés ou des dates données, les travaux n'étant effectués qu'en cas de besoin.
On a tout d'abord besoin de différents capteurs qui collectent des données importantes pour le fonctionnement de la machine, par exemple régimes, température, niveau sonore, vibrations des paliers ou consommation d'énergie. Les données de ces capteurs doivent ensuite être interprétées et correctement évaluées. On a besoin pour cela d'une technologie d'analyse en temps réel combinée à une banque de données. Une fois que l'on dispose du tout, il est possible de remédier au problème sur une machine avant qu'il ne se produise vraiment.
Non ; la maintenance prédictive n'est pas seulement intéressante pour l'industrie manufacturière ou les divisions MRO (Maintenance, Repair & Operations) qui leur sont associées, elle l'est aussi pour toutes les offres de mobilité, que ce soit dans les airs , sur route ou sur rail. Elle est aussi généralement intéressante pour les entreprises qui utilisent fréquemment le même type de machine ou qui n'utilisent pas la maintenance prédictive pour leur propre production mais pour les machines qu'elles vendent.
► Pouvez-vous donner des exemples pratiques de maintenance prédictive ?
En pratique, la maintenance prédictive est souvent une bonne idée pour les machines sur lesquelles une panne impliquerait de fortes pertes de chiffre d'affaires ou des dommages induits importants. Les machines modernes sont souvent déjà équipées des capteurs de mesure nécessaires. Ils peuvent être rajoutés sur les machines plus anciennes. Les mesures peuvent toucher les points suivants par exemple :
► Dans quels secteurs la maintenance prédictive est-elle la plus utile ?
La maintenance prédictive est surtout utilisée dans les secteurs dans lesquels une défaillance d'équipements, de machines ou de composants se solde par des dommages induits importants et des immobilisations coûteuses :