Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Les câbles de données souples, supports d'informations


Un câble de données est un câble à plusieurs conducteurs qui sert à la transmission simple de données et/ou d'informations. Ce qui importe, c'est que les données parviennent bien de l'expéditeur au destinataire. Le blindage joue un rôle particulier pour l'assurer.  Les câbles de données igus sont utilisés partout où la transmission sûre d'un grand nombre de données est requise en mouvement. Ils sont généralement blindés et guident les signaux très variés des applications. Les conducteurs sont très fins et ont une isolation de couleur pour les distinguer les uns des autres. Ces câbles sont nettement moins utilisés qu'ils l'étaient autrefois, étant peu à peu remplacés par des câbles bus dans les applications. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont plus leur raison d'être. Ils restent beaucoup utilisés par nos clients. Ils représentent une solution peu coûteuse pour transmettre des données simples et sont disponibles en différentes versions mécaniques et électriques. Nous les proposons avec des gaines en trois matériaux. Le choix de la gaine est source d'économies supplémentaires.
 

Pourquoi DIN 47100 et de quoi s'agit-il ?

La norme DIN 47100 porte sur le codage couleur des conducteurs dans les câbles en vue de leur identification. Ce codage est connu dans tous les secteurs industriels, il fait quasiment office de norme et pourtant tous nos câbles n'ont pas de conducteurs multicolores. Pourquoi ? Les conducteurs de différentes couleurs sont certes la norme, mais cela ne concerne que les conducteurs très fins. Pour igus, cela concerne des conducteurs à partir de 0,75 mm² et plus petits. Pour les conducteurs plus gros, les conducteurs sont noirs avec une numérotation blanche, ce qui permet une production nettement plus économique. Mais lorsque les conducteurs ont une toute petite section, la numérotation est difficile à lire et parfois impossible à mettre sur le conducteur. C'est la raison pour laquelle le codage couleur a été introduit pour le repérage des conducteurs. En présence de grandes quantités de conducteurs, des repérages supplémentaires tels que des anneaux sur les conducteurs sont utilisés, la quantité de couleurs étant limitée.
DIN 47100

Toronnage en couches, paire torsadée, par torsadée avec blindage par paire

Toronnage en couches/TP/blindage par paire

Nos câbles de données sont disponibles en différentes qualités mécaniques et aussi en trois constructions électriques différentes. Nous proposons à nos clients trois structures différentes afin de pouvoir respecter les paramètres électrotechniques devant souvent l'être lors de la transmission de données. Ces paramètres particuliers sont respectés par la structure à paires torsadées (Twister Pair, TP) et à l'intégration d'un blindage par paire. La structure à paires torsadées contribue à réduire au maximum la diaphonie entre les conducteurs. Les paires torsadées offrent aussi une meilleure protection face aux interférences électriques et magnétiques que les conducteurs guidés en parallèle. Grâce aux torsades, les perturbations dues aux champs magnétiques se produisant à l'intérieur du câble se neutralisent mutuellement en grande partie. Si une protection encore plus élevée est requise, nous vous recommandons de faire appel à des câbles avec blindage par paire. Ce type de blindage offre une protection supplémentaire face aux perturbations électromagnétiques entre les paires.

Quarte-étoile et diaphonie de proximité

Qu'entend-on par structure quarte-étoile ?

Cette structure décrit la disposition des conducteurs dans un câble à quatre conducteurs. Un câble de données a en général des conducteurs de différentes couleurs mais nous utiliserons ici la désignation 1 à 4 pour simplifier les choses. Dans un câble conventionnel, les conducteurs sont désignés dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela signifie que l'on a par exemple en haut à gauche le 1, en haut à droite le 2, en bas à droite le 3 et en bas à gauche le 4. Sur la quarte-étoile, les conducteurs sont dans l'ordre 1, 3, 2, 4 dans le câble. Les paires 1-2 et 3-4 sont droites l'une sur l'autre dans leurs champs magnétiques, ce qui évite les superpositions de signaux. On évite ainsi la diaphonie de proximité. Vous trouverez ici de plus amples informations à ce sujet dans notre blog.

 


Vous n'avez pas trouvé ce qu'il vous fallait ?


Connaissez-vous nos outils en ligne ?

Recherche simple, sélection des types adaptés, calcul de la durée de vie et commande en ligne
 
Outil de recherche de produits

Outil de recherche de produits

Trouvez rapidement le câble qui convient
Outil de calcul de la durée de vie en ligne

Outil de calcul de la durée de vie en ligne

Calculez la durée de vie de chaque câble chainflex
Outil de calcul du supplément de cuivre

Outil de calcul du supplément de cuivre

Calculez le supplément de cuivre, au cours du jour
Configurateur chainflex

Configurateur de câbles spéciaux

Configurez votre câble sur mesure en 3 minutes seulement

Chaîne porte-câbles

Vous avez besoin d'une chaîne porte-câbles pour votre câble ?

readychain

... ou vous voulez du tout confectionné ?




Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.