Quel est le chemin parcouru, du tout début des câbles chainflex jusqu'à la confirmation de notre promesse par l'entreprise de réputation mondiale Underwriters Laboratories (UL) ? Pour quelle raison igus propose des câbles ? Pourquoi soumettons-nous nos câbles chainflex à des tests aussi poussés ? Pourquoi pouvons-nous vous accorder une garantie sur nos câbles et qu'entend-on exactement par UL-verified ? Vous trouverez toutes les réponses à ces questions ici.
A première vue, les câble ne sont pas des éléments essentiels Ils ont toutefois une grande importance pour le bon fonctionnement des machines. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont parfois qualifiés de cordon ombilical de la machine. D'eux peut dépendre qu'une énorme grue portuaire se déplace, ne serait-ce que d'un millimètre.
Nos clients souhaitent donc que ces câbles aient une durée de vie garantie, pour la fiabilité de leurs équipements et pour bénéficier d'une sécurité de planification. Les nombreux essais et tests que nous effectuons nous permettent de donner à nos clients une garantie et une prévision sûre sur la durée de vie de nos câbles.
Pourquoi, dès lors, ne pas accorder une garantie claire à la gamme catalogue afin que chaque client bénéficie de cette sécurité ? En effet, partout où de l'énergie ou des données doivent être guidées ou déplacées, on a besoin de câbles capables de résister aux sollicitations rencontrées. En notre qualité de leader mondial des chaînes porte-câbles, nous savons que les câbles ont une grande importance et nous fournissons, avec notre gamme chainflex, la meilleure solution câble qui soit sûre de bien fonctionner. Pour pouvoir vous donner la plus grande sécurité possible.
C'est ainsi que sont nées nos indications claires, qui prennent en compte les applications les plus variées et peuvent même être calculées en ligne. Chaque câble chainflex de notre gamme catalogue vous parvient avec une garantie allant jusqu'à 36 mois. Cette promesse de garantie s'appuie sur les connaissances acquises dans notre propre laboratoire de tests de chaînes porte-câbles, le plus grand du monde avec une superficie de 2750 m². Tous nos types de câbles y sont passés au crible sur plus de 800 tests effectués en parallèle. Les durées de vie que nous affichons ne sont donc pas une promesse sans fondement, elles sont basées sur les faits tirés des nombreux tests dans des chaînes porte-câbles.
igus a été le premier fabricant de câbles à faire valider la promesse de garantie de 36 mois pour les câbles chainflex en liaison avec les 2 milliards de mouvements de tests et 250 millions de cycles dans des lots de tests. Au terme d'un processus de certification complexe, l'institut américain « Underwriters Laboratories » a confirmé l'exactitude de l'affirmation « igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year ». Nous sommes ainsi la première entreprise d'Europe à faire confirmer par une institution de contrôle de réputation internationale la véracité d'une affirmation publicitaire. Depuis, plus aucun câble chainflex ne sort d'une usine igus, où qu'elle soit dans le monde, sans le label de contrôle UL avec le numéro B129699.
Pour le client, c'est un gage de sérénité et cela lui assure que cette promesse de garantie n'est pas un simple artifice de marketing sans fondement. C'est en effet une déclaration basée sur des données réelles. Elle vient en plus d'être confirmée une nouvelle fois par l'un des plus grands instituts de contrôle indépendants et de renom du monde.
Vous aimeriez faire calculer la durée de vie de votre câble chainflex ? C'est ici !