Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Un guidage de l'énergie protégé et flexible

Une chaîne porte-câbles « basic flizz » installée dans le dégrilleur d'une turbine permet de gagner de la place et de réduire les coûts d'entretien.

La centrale hydroélectrique de Schlossmühle à Rochlitz/Saxe (Allemagne) vient d'acquérir un nouveau système de dégrillage. Le dégrilleur H de Muhr, spécialiste mondial de ce type d'équipements, fait appel à un produit standard éprouvé pour le guidage de l'énergie vers le chariot : le système basic flizz.

Fiche signalétique

  • Solution requise : chaîne porte-câbles basic flizz, câbles chainflex
  • Exigences : le client recherchait une chaîne porte-câbles sûre et compacte qui puisse remplacer l'actuel système à guirlandes. La nouvelle solution devait aussi être facile à installer et à entretenir.
  • Secteur : énergies renouvelables, centrales hydroélectriques
  • Avantage pour le client : la chaîne basic flizz a été entièrement installée en une heure et demie seulement. Tout juste 30 centimètres d'espace sont maintenant nécessaires pour les  câbles d'une longueur de 15 mètres. La chaîne porte-câbles est bien cachée mais reste facilement accessible pour la maintenance ou pour l'ajout de nouveaux câbles.
Plate-forme d'entretien pour éolienne Cet « atelier mobile » de réparation de rotors d'éoliennes est mobile dans tous ses axes et protège les intervenants des intempéries.

Problème

La centrale de Schlossmühle à Rochlitz/Saxe produit de l'électricité depuis 1994. Pour la protection des poissons, l'exploitant a investi dans le réaménagement du chenal d'admission vers la salle des turbines et en a profité pour installer un nouveau dégrilleur. Un dégrilleur est un système de nettoyage qui piège les débris s'accumulant afin de garantir l'alimentation en eau de la turbine. Après avoir étudié plusieurs offres, l'exploitant a opté pour un dégrilleur de la société Erhard Muhr GmbH.
Cette société propose aux exploitants de centrales hydroélectriques une vaste gamme de dégrilleurs de différentes formes (verticaux, horizontaux, à plusieurs bras…). Ces équipements sont utilisés dans le monde entier et sont adaptés au cas par cas. Pour le projet de Rochlitz, la société Muhr a suggéré d'utiliser un dégrilleur horizontal de la gamme H. Sur ce modèle, le bras de nettoyage passe horizontalement devant le dégrilleur et pousse les débris, qui doivent rester dans le fleuve, dans le chenal de sortie. Ce bras est placé sur un chariot mobile qui est déplacé par un entraînement à crémaillère. La propulsion est assurée par un entraînement direct avec un moteur lent de 3 kilowatts, qui, comme les autres composants, est adapté à un fonctionnement en immersion.
Parallèlement aux discussions sur le projet de Rochlitz, les ingénieurs Muhr ont élaboré une nouvelle solution pour l'alimentation en énergie du bras de nettoyage de la série H. La raison ? Le montage long et complexe et le système à guirlandes et câbles rubans utilisé jusqu'à présent. Deux câbles de puissance et trois câbles capteurs devaient être guidés au moteur monté sur le bras de nettoyage. Tous les composants de raccordement standard (joints, raccords) étant conçus pour des câbles ronds, la connexion de câbles rubans n'était pas une solution simple. Les câbles qui pendaient risquaient aussi de se prendre quelque part et le « garage » à câbles prenait près de deux mètres. Les ingénieurs se sont donc mis à la recherche d'une autre solution.

Solution

Cette solution, les ingénieurs Muhr l'ont trouvée dans notre système basic flizz. basic flizz est une solution complète de guidage de l'énergie vers des composants mobiles, notamment dans les stations d'épuration, le secteur énergétique et la technologie des grues. Le système se compose d'une chaîne porte-câbles de notre système modulaire E4.1remplie de câbles chainflex éprouvés et guidée de manière sûre et fiable dans un carter en inox. Les avantages de ce système sont apparus dès que la première basic flizz eut été installée dans le dégrilleur de Rochlitz. Les monteurs qui ont normalement besoin d'une journée entière pour le montage du guidage de l'énergie n'ont eu besoin que d'une heure et demie. De plus, le nouveau « garage » n'a plus besoin que de 30 centimètres pour un guidage de l'énergie d'une longueur de 15 mètres. Des économies de place donc, mais aussi moins de longueur de câble et donc moins de cuivre.
Les ingénieurs Muhr ont aussi découvert d'autres avantages au système basic flizz : le guidage de la chaîne porte-câbles protégé sur trois côtés et demi et sa pose sans contact avec le sol qui évite que les câbles se bloquent en présence de verglas et de neige. Le système basic flizz est placé derrière l'entraînement linéaire, ce qui le rend quasiment invisible mais malgré tout facilement accessible si besoin est. De nouveaux câbles peuvent être ajoutés sans problème. Plus la peine de changer l'ensemble du faisceau de câbles comme sur un système à guirlandes. Toutes ces raisons ont amené Muhr à ne plus utiliser que le système basic flizz sur sa gamme H.
Le signal de démarrage du processus de nettoyage est donné par deux capteurs qui détectent le niveau d'eau en amont et en aval du dégrilleur. Dès qu'une différence spécifiée est atteinte, la commande PLC de l'installation lance le processus de nettoyage qui prend tout juste sept minutes. La situation au niveau du dégrilleur de Schlossmühle Rochlitz est surveillée par deux caméras. Cette technologie moderne combinée au système de chaînes porte-câbles à longue durée de vie contribuera au fonctionnement efficace de la centrale hydroélectrique pendant des années.

Bras de nettoyage du dégrilleur Le bras de nettoyage se déplace horizontalement le long du dégrilleur et pousse les débris dans le chenal de sortie. Le chariot l'entraînant doit pour cela être alimenté en courant électrique et en signaux.
basic flizz basic flizz est un système modulaire de guidage de l'énergie. La chaîne porte-câbles installée à l'intérieur est très bien protégée. Elle est placée derrière le système de nettoyage du dégrilleur.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.