Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Guidages linéaires et chaînes porte-câbles pour un distributeur de boissons misant sur la durabilité

Ce système de remplissage réduit la consommation de bouteilles en plastique à l'aide de plastiques en mouvement

Le Drop Station est un distributeur de boissons durable d'un genre nouveau qui remplit des récipients compostables de boissons au choix sur simple appui sur un bouton. L'eau pour le distributeur n'a pas besoin d'être transportée, ce kiosque pouvant être raccordé sur place à une arrivée d'eau. Un robot linéaire équipé de guidages linéaires drylin mixe les boissons et les délivre. Des chaînes porte-câbles confectionnées prêtes à l'emploi protègent les câbles d'énergie et de données chainflex.

Fiche signalétique

  • Solution requise : chaînes porte-câbles readychain; câbles chainflex; guidages sur rails drylin W; guidages linéaires miniatures drylin N
  • Exigences : Le système de guidage des câbles utilisé à l'origine entraînait des défaillances des câbles qui tournaient lentement à chaque cycle et étaient tordus au bout de 1.000 cycles. Il fallait aussi un système qui puisse être livré prêt à l'emploi afin d'éviter les opérations de confectionnement longues et coûteuses.
  • Secteur : distributeurs automatiques
  • Avantage pour le client : le nouveau système readychain est un système de chaînes porte-câbles entièrement confectionné qui résout tous les problèmes d'entretien. Le distributeur fonctionne à la perfection depuis.
Découvrir tous les produits pour les distributeurs automatiques
Mini-système de remplissage Drop Water : l'utilisation de bouteilles compostables rend inutile l’utilisation de bouteilles « standards » déjà remplies.

Problème

Les distributeurs de boissons de la société californienne Drop Water sont partout : dans les aéroports, dans les supermarchés ou dans les gares. Le client choisit sa boisson sur l'écran tactile de la Drop Station qui lui délivre ensuite la boisson choisie dans un récipient compostable. Le contenu ? De l'eau du robinet filtrée sur place et qui peut être aromatisée, renfermer de la caféine ou avoir une température donnée en fonction du choix. Avec ce nouveau distributeur, Drop Water décentralise le processus de remplissage des bouteilles dans la mesure où le kiosque en libre service fait office de mini-station de remplissage. L'entreprise emprunte ainsi une voie beaucoup plus écologique que les fournisseurs courants d'eau en bouteilles. Le transport de bouteilles remplies est en effet superflu.
La pièce maîtresse du distributeur est un robot linéaire qui prépare les boissons et les délivre. Pour cela, il est alimenté en énergie et en données. Malgré l'utilisation d'une chaîne porte-câbles, une défaillance des câbles est apparue sur le prototype. On y a constaté que les câbles se vrillaient lentement lors de chaque cycle et qu'ils étaient totalement vrillés au bout de 1.000 cycles. Le second problème était lié au confectionnement. L'entreprise avait besoin d'une solution prête à raccorder qui fonctionne afin de ne pas passer son temps à acheter chaque composant séparément, à couper, à modifier et ensuite à assembler.

Solution

Le distributeur fonctionne très bien depuis qu'il a été équipé d'une vraie division interne et d'un système de chaînes porte-câbles readychain entièrement confectionné. L'entreprise a ainsi considérablement réduit le temps et les coûts liés au montage. Les Américains ont aussi fait confiance à notre gamme linéaire modulaire pour le robot linéaire et le système de distribution. Le mécanisme en est composé de rails drylin W et de rails drylin N avec chariot. En mettant en œuvre ce projet avec Drop Water, il a été possible d'aider une entreprise qui fait preuve de
responsabilité écologique et sociale. Une collaboration d'autant plus précieuse qu'elle peut apporter une petite contribution à la réduction de la pollution de la planète. C'est pour cela que le projet a aussi convaincu le jury du 7ème concours vector. Ce concours a lieu tous les deux ans et récompense des applications créatives venues du monde entier et faisant appel à des chaînes porte-câbles. Drop Water a obtenu le vector vert qui a été décerné pour la première fois à deux projets durables.

Distributeur Drop Water
Distributeur Drop Water

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.