Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Eau, poussière, saleté : paliers lisses exposés à des conditions ambiantes extrêmes dans des valets de ferme

Les paliers en polymère allongent la durée de vie en usage extérieur des valet de ferme articulés, télescopiques ou élévateurs.

Les équipements agricoles doivent souvent fonctionner au quotidien dans des conditions peu clémentes. Terrain accidenté, saleté, humidité et agents chimiques sont monnaie courante. Cette combinaison en exige beaucoup des composants utilisés dans la machine. Avec les paliers lisses iglidur, la société allemande Thaler réduit les coûts et gagne du temps lors de la construction de ses valets de ferme.

Fiche signalétique

  • Solution requise : paliers lisses iglidur G
  • Exigences : conditions ambiantes changeantes, contact permanent avec de l'eau, de la poussière, de la saleté et différents agents chimiques, fortes charges d'impact
  • Secteur : agriculture, fabrication de machines agricoles
  • Avantage pour le client : les paliers lisses iglidur sont sans graisse et sans entretien, insensibles à la saleté et à la poussière et extrêmement robustes ; ils ont permis d'allonger nettement la durée de vie des logements dans les valets de ferme ; contrairement aux douilles métalliques, les paliers lisses polymères n'ont pas besoin d'être alésés après la peinture, ce qui fait gagner du temps au client et réduit ses coûts
Valet de ferme Thaler L'entreprise Thaler produit tous les ans quelque 500 valets de ferme.

Problème

Des simples chargeurs articulés aux chargeurs télescopiques et élévateurs, la société Thaler GmbH & Co. KG fournit des appareils bien utiles pour le secteur agricole. L'entreprise produit actuellement jusqu'à 500 valets de ferme par an, la gamme se répartissant sur 25 types de véhicules classés en quatre lignes de produits. Les valets de ferme de Thaler sont idéals pour l'agriculture ; ils se déplacent facilement sur les terrains non stabilisés et les champs mouillés ou repoussent de lourdes quantités de neige. Les conditions ambiantes changeantes, le contact permanent avec de l'eau, de la poussière, de la saleté et différents agents chimiques ainsi que les fortes charges d'impact ne ménagent guère les composants utilisés dans cette machine. Les logements des véhicules agricoles sont très sollicités tandis que les valets de ferme doivent fonctionner au quotidien sans le moindre problème. L'expérience de Thaler dans les machines agricoles montre bien que les composants métalliques utilisés pour les logements ont bien du mal à tenir dans des telles conditions. Les paliers métalliques en contact constant avec de l'humidité rouillent rapidement, les logements doivent donc être entretenus régulièrement et les douilles défectueuses doivent être échangées. Cela entraîne des immobilisations fréquentes mais exige aussi la tenue régulière d'un stock de pièces de rechange de fabrication coûteuse. 
Le montage des douilles métalliques utilisées à l'origine était chronophage. Les paliers utilisés dans les valets de ferme Thaler entraînaient des blocages rapides des arbres. Une solution plus robuste et plus durable devait donc impérativement être trouvée.

Solution

Alors que des chaînes porte-câbles igus étaient déjà utilisées dans l'un des modèles de chariots télescopiques de Thaler, le fabricant se décide aussi à remplacer le métal par des polymères pour les paliers lisses.Les paliers lisses iglidur G sont une solution sans graisse et sans entretien qui est insensible à la poussière et à la saleté. Les paliers lisses n'ont pas besoin d'appoint de graisse ni d'étanchéité, ce qui simplifie le nettoyage de l'appareil. Leur extrême robustesse en fait un élément de prédilection pour les conditions ambiantes variées et changeantes. L'amortissement des vibrations qu'ils procurent permet aussi de réduire les sollicitations élevées qui agissent sur eux. Autant d'éléments qui ont permis d'allonger la durée de vie des logements dans les valets de ferme. 
Les paliers lisses iglidur sont utilisés dans les logements de presque tous les modèles, avec jusqu'à 18 paliers par chargeur. En plus des conditions ambiantes difficiles, les paliers lisses doivent aussi résister à des charges de bord élevées. Ils sont ici le produit idéal, étant résistants à la corrosion mais aussi à la saleté et aux agents chimiques. Autre avantage, et non des moindres, presque tous les paliers métalliques peuvent être remplacés facilement par des paliers lisses igus.
Une bonne interaction entre l'arbre et le palier étant très importante, les deux composants devraient toujours être considérés comme un tout. Les paliers lisses igus sont un partenaire idéal pour le glissement car ils s'adaptent nettement mieux à l'arbre que les douilles en métal. Cela minimise le frottement et l'arbre est donc moins sollicité. Et le fabricant fait des économies et gagne du temps dès la production. En effet, les douilles en métal devaient être réusinées une par une après la peinture, une opération totalement superflue avec les paliers lisses igus.

« Avant, il fallait réusiner les douilles une à une après la peinture [...] Les paliers lisses iglidur ont permis de supprimer cette opération. »

Manfred Thaler, Gérant de la société Thaler GmbH & Co. KG (Allemagne)
Valet de ferme Thaler Un valet de ferme peut renfermer jusqu'à 18 paliers lisses iglidur.
Valet de ferme Thaler Depuis l'utilisation de paliers iglidur, plus besoin de réusiner après la peinture, ce qui fait gagner du temps précieux à l'assemblage.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.