Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Paliers sans entretien igus® dans des dérailleurs SRAM

Pour être aussi performant que possible sur VTT, le talent, la technique et un entraînement intensif ne suffisent pas. Sans composants capables d'offrir des performances optimales pour te soutenir, l'excellence ne sera pas au rendez-vous. Peu importe que tu participes aux Jeux olympiques, à l'UCI MTB World Cup ou au Red Bull Rampage, tu dois pouvoir faire totale confiance aux composants de ton vélo. Même si tes ambitions sont d'un niveau moindre et que ton terrain d'action est « seulement » ton bikepark préféré ou le circuit près de chez toi,, rien n'est plus énervant que de devoir faire demi-tour en raison d'un problème technique. Pour que cela ne t'arrive pas, SRAM fait confiance aux paliers lisses haut de gamme igus pour la plupart de ses dérailleurs.

Avantages des paliers lisses pour les vélos :

  • Faible poids et prix modique
  • Sans graisse et sans entretien
  • Résistance à l'huile, à la saleté et à l'eau
  • Absence de corrosion et longue durée de vie
  • Durée de vie calculable
Paliers lisses sur un dérailleur Le moment de jouer pour nos huit paliers lisses.

Nos paliers lisses résistent à l'eau, à la boue, au sable et à l'huile

Les dérailleurs des VTT sont extrêmement sollicités. Les conditions auxquelles ils sont exposés sur toutes les pistes sont extrêmes, qu'il s'agisse de boue, de poussière, d'eau ou d'une combinaison de tous ces éléments. Auxquels s'ajoutent les imbroglios de racines, les passages bloqués, les rebords ou les virages en pente raide. Et puis, un beau sentier singletrail doit permettre de l'airtime. Sinon, il n'est pas intéressant ! Et il y a les sauts, nombreux si possible. Et là, tu t'attends bien entendu à ce que la chaîne change de pignon au quart de tour dès que tu appuies sur le levier. Et c'est là justement qu'interviennent les paliers lisses polymères igus en iglidur G, parce que le dérailleur doit se mettre dans la bonne position rapidement et avec une très grande précision pour que le passage de vitesses se fasse. Pour cela, le galet de guidage du dérailleur du VTT est déplacé par un mécanisme à parallélogramme.

Les pignons de la cassette étant disposés très près les uns des autres sur un mécanisme à 12 plateaux comme celui des transmissions Eagle de SRAM, le dérailleur doit être très précis pour bien se positionner. Le moindre écart pourrait entraîner des bruits de chaîne. Une chaîne qui ne se met pas bien en place sur le plateau s'use plus vite et entraîne aussi une usure accrue de la cassette. Dans le pire des cas, la chaîne pourrait sauter sur le mauvais plateau. Toutes les articulations des dérailleurs de SRAM sont équipées de paliers lisses polymères en iglidur G pour garantir cette précision.

MTB avec dérailleur SRAM X01 AXS à l'œuvre Photo : SRAM
Gros plan sur un dérailleur SRAM XX1 Eagle AXS Dérailleur SRAM XX1 Eagle AXS avec des paliers lisses sans entretien en iglidur G. (Photo : SRAM)

Quels avantages présentent les paliers lisses igus pour les dérailleurs de VTT ?

Les paliers lisses igus présentent de nombreux avantages dans des alésages en plastique, en aluminium ou en laiton. Ils n'ont pas besoin de graissage extérieur, ils résistent à la saleté, au sable, à la poussière, à l'huile et à l'eau et sont en plus imbattables en termes de légèreté. Contrairement aux vieilles solutions à douilles, ils offrent une grande précision avec un frottement extrêmement faible, ce qui les rend quasiment indestructibles lorsqu'ils sont utilisés dans un dérailleur. Leur rentabilité vient avant tout de leur longue durée de vie qui peut être calculée avec nos outils en ligne. Comme les paliers lisses igus n'ont pas besoin d'être graissés, ils peuvent se passer d'un entretien qui est autrement difficile à cet endroit. Sans compter qu'ils sont bien sûr parfaitement insensibles à la corrosion. Tu peux donc t'éclater dans la boue sous la pire des averses sans avoir peur que les paliers du dérailleur en pâtissent. Tu vois donc déjà à quel point nos paliers lisses sont pratiques quand ils sont montés dans un dérailleur.

Et pour les dérailleurs SRAM des vélos de course ?

Sur les vélos de course aussi, les dérailleurs sont exposés à des sollicitations élevées. Les cyclistes professionnels doivent eux aussi pouvoir faire confiance aux composants de leur vélo, que ce soit sur l'un des trois grands tours nationaux (Giro, Tour de France et Vuelta), sur l'un des 5 monuments du cyclisme ou lors de grands événements comme les Jeux olympiques ou les championnats du monde. C'est pour cela que SRAM fait aussi appel à des paliers lisses igus. Ceux-ci sont tout aussi convaincants que sur les dérailleurs de VTT, grâce à l'absence de lubrifiant et donc d'entretien, à leur faible poids et à leur longue durée de vie. Pour que les pros comme les amateurs puissent grimper les côtes les plus raides et dévaler les plus beaux lacets.

Gros plan sur le dérailleur SRAM Force eTap AXS Paliers sans entretien sur le dérailleur SRAM Force eTap AXS. (Photo : SRAM)

Nos paliers lisses peuvent-ils être utilisés dans tes produits ?

Tu travailles dans le secteur des vélos et tu te demandes lesquels de nos paliers lisses tu pourrais utiliser dans tes produits ? Et si nous pouvons aussi fabriquer des paliers lisses hautes performances sur mesure pour ton application particulière, pour qu'ils puissent se démarquer davantage de la concurrence grâce à notre savoir-faire ? Bien sûr. Plus de 50 % des paliers lisses utilisés par nos clients sont fabriqués sur mesure. Nous te conseillons volontiers. Contacte-nous par téléphone, par e-mail ou par tchat. Ensemble, nous trouverons une solution.

Les paliers lisses iglidur G sont sans entretien.

Plus d'informations

Nos paliers lisses

Vue d'ensemble de toutes les informations importantes sur les paliers lisses : pièces standard et pièces spéciales, nouveaux produits, tests en laboratoire, etc.
Aperçu

iglidur dans un VTT

Triangle arrière, fourche, suspension, support de selle, etc. : autant d'usages possibles des paliers lisses sur les VTT
Découvrir




Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.