Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Paliers lisses polymères sans graisse dans une bineuse destinée au désherbage

Des paliers iglidur permettent un binage efficace dans le système VarioCHOP primé de samo.

Désherber sans herbicides est possible en faisant appel au binage, ce que font les agriculteurs biologiques mais aussi de plus en plus d'exploitants traditionnels. Pour que ces machines puissent être adaptées rapidement, sans entretien et de manière flexible, la société samo Maschinentechnik GmbH a mis au point un système de binage totalement nouveau baptisé VarioCHOP. La largeur de binage peut en être pilotée directement de la cabine du tracteur. Cela rend le désherbage plus rapide et plus efficace. Pour que cet appareil moderne puisse fonctionner sans entretien et de manière fiable, les ingénieurs ont opté pour des paliers lisses polymères sans graisse de la société igus.
  • Solution requise : paliers lisses iglidur G
  • Exigences : Les éléments de binage sont exposés à des conditions difficiles, avec de la poussière, de la saleté et de l'humidité. Les paliers doivent donc être extrêmement robustes. La société samo était également à la recherche d'un matériau qui soit sans graisse et économique.
  • Secteur : agriculture
  • Avantage pour le client : les paliers lisses en iglidur sont robustes, résistants à l'usure, insensibles à la corrosion, légers et sans graisse. Ils sont également insensibles à la poussière et à la saleté et absorbent sans problème les coups et les chocs. Au total 32 paliers lisses sont utilisés dans l'application.
Découvrir tous les produits pour le secteur agricole
Le système VarioCHOP La largeur de binage peut être réglée facilement, manuellement ou automatiquement, avec le système VarioCHOP. Les mauvaises herbes sont ainsi éliminées plus efficacement et durablement.

Produits utilisés

Demander un échantillon gratuit

► Boîte d'échantillons de paliers lisses iglidur

Problème

Afin de lutter avec succès contre les mauvaises herbes, les agriculteurs biologiques en particulier utilisent actuellement des bineuses qui atteignent les racines des mauvaises herbes. Le problème avec les bineuses classiques est qu'elles doivent être réglées mécaniquement et à l'arrêt. Et que ce réglage peut toucher 60 points et se fait avec une clé et un mètre. Des opérations extrêmement chronophages. C'est pour y remédier que la société samo Maschinenbau GmbH a mis au point le système VarioChOP qui permet un réglage variable et en continu du binage (le verbe to chop signifiant couper en anglais).
Le système VarioCHOP se compose de plusieurs éléments de binage, leur nombre étant déterminé par le client. Une cinématique parallèle permet de régler facilement ces différents éléments. 
Les éléments de binage sont exposés à des conditions difficiles, avec de la poussière, de la saleté et de l'humidité. Les logements doivent donc être extrêmement robustes et pouvoir résister aux chocs et aux coups en plus des intempéries.  
samo était également à la recherche d'un matériau qui soit sans graisse et économique.

Solution

Ce sont maintenant des paliers lisses iglidur qui assurent le bon logement des éléments de binage mobiles. Pour être plus précis, ce sont au total 18 paliers lisses iglidur en tribo-polymère iglidur G qui sont utilisés dans la cinématique parallèle des éléments de binage. L'iglidur G est un matériau universel qui est résistant à l'usure, insensible à la corrosion et léger. De plus, il permet à samo Maschinenbau de se passer totalement d'ajout de lubrifiant. En l'absence de graisse et d'huile, aucun lubrifiant ne peut pénétrer dans le sol. Les paliers lisses sont absolument insensibles à la poussière et à la saleté et sont faciles à nettoyer. Les coups et les chocs sont absorbés par le logement et les paliers lisses iglidur. 14 autres paliers lisses du même matériau assurent le logement sans entretien du guidage de la hauteur. L'iglidur G a une pression de surface admissible élevée et a un prix très intéressant, même sous forme de gros palier d'un diamètre de 35 millimètres. Ce matériau a été testé de nombreuses fois dans le laboratoire igus et il fait ses preuves depuis des années même dans des applications à fortes charges.

« Nous étions à la recherche d'un matériau qui soit sans graisse, robuste et économique. C'est ce qui nous a amenés à choisir des paliers lisses iglidur de la société igus. »

Klemens Ollmaier, Co-Gérant de la société allemande samo Maschinenbau GmbH
Paliers lisses iglidur G 14 paliers lisses en iglidur G sont utilisés sur chaque élément de binage pour le guidage de la hauteur.
Paliers lisses iglidur G Pour la cinématique parallèle, les ingénieurs font confiance à 18 paliers lisses par élément de binage. Ces paliers légers et sans graisse sont réalisés en iglidur G, un matériau universel.
Paliers lisses iglidur G Les paliers lisses sont juste emmanchés dans les éléments. Ils sont sans graisse, insensibles à la saleté et à la poussière et donc idéals pour une utilisation dans les machines agricoles.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.