Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Patins compacts et silencieux dans les tiroirs d'un îlot mobile

L'élégant cube multifonction « SQR » récompensé fait appel à des patins drylin

Fin 2016, Daniel Pracht vivait dans un petit appartement où manquait une cuisine. Menuisier en cours de formation, il mit alors au point une solution carrée pratique, le SQR. Un cube multifonction avec une plaque à induction escamotable, qui permet non seulement de cuisiner mais aussi de travailler et de vivre dans un espace compact. Pour maximiser l'espace de rangement, son inventeur a fait appel à des guidages linéaires sans graisse et à longue durée de vie igus. Le guidage sûr des câbles en mouvement se trouvant dans le cube est assuré par nos chaînes porte-câbles. Son invention a valu à Daniel Pracht le prix de design Red Dot et le German Design Award.

Fiche signalétique

  • Solution requise : patins drylin WSQ, chaînes porte-câbles des séries E2.10 et E2.15
  • Exigences : Afin de créer le plus d'espace de rangement possible dans le meuble « SQR » réglable, des guidages aussi compacts que possible étaient recherchés pour les tiroirs. Ils devaient aussi aller avec le design épuré et élégant. Les câbles en mouvement assurant l'approvisionnement en énergie du SQR devaient aussi être guidés de manière sûre.
  • Secteur : meubles / design industriel
  • Avantage pour le client : le fonctionnement régulier et le design des patins drylin WSQ ont su convaincre l'inventeur. Ils sont résistants à l'usure et ont une longue durée de vie. Ils sont aussi sans graisse et donc insensibles à la poussière et à la saleté. Ils prennent aussi moins de place que des guidages classiques à billes.
Découvrir tous les produits pour la fabrication de meubles
Meuble SQR Le cube « SQR 2 renferme un plan de travail et une table avec une plaque à induction escamotable. Des patins drylin sont utilisés dans les tiroirs et les chaînes porte-câbles miniatures assurent le guidage des câbles.

Problème

Dans la commune d'Oberzent en Hesse (Allemagne),  Daniel Pracht dirige l'entreprise créée par son grand-père et reprise ensuite par son père. Cette entreprise familiale emploie actuellement 22 personnes, tendance à la hausse.
C'est chez lui que Daniel Pracht a eu l'idée de créer un meuble qui allie table et îlot de cuisine mobile. Le jeune inventeur avait certes une cuisine dans son appartement relativement petit mais pas de plaque de cuisson où préparer des plats chauds. Son objectif était de créer une solution élégante pour de petits appartements. Une solution qui lui convienne à Oberzent, à la campagne, mais qui soit surtout adaptée à la ville où vivre, travailler et manger doivent s'accommoder de superficies toujours plus petites. Espace de vie et cuisine se rapprochent donc de plus en plus. Pour s'en accommoder, il faut avant tout des meubles fonctionnels avec beaucoup d'espace de rangement.C'est ainsi que Daniel Pracht a mis au point ce petit bijou, le SQR (de l'anglais square = carré) dans l'entreprise familiale. Le SQR est un îlot carré de 132 cm x 132 cm, réglable en hauteur et extensible. Dans sa forme repliée, il peut être utilisé comme table ou comme bar. Dans sa forme dépliée, il fait office de cuisine avec une plaque à induction. Branchements pour les appareils et tiroirs de rangement sont cachés sous le plan de travail et peuvent être poussés dans le cube sans bruit. Cette technique compacte permet de dégager de l'espace pour mieux aménager l'espace de vie.
Si le concept était clair, des détails restaient à régler avant la mise en œuvre. Daniel Pracht était par exemple à la recherche des bons guidages pour ses tiroirs afin d'avoir un maximum d'espace de rangement dans le SQR. Les guidages à billes prenant trop de place et ne remplissant pas non plus les critères d'un design épuré et élégant, le futur maître ébéniste qu'il était alors s'est mis à la recherche d'une autre solution.
Assurer le guidage des câbles n'était pas simple non plus. Les câbles d'alimentation en énergie du SQR sont en effet en mouvement du fait de la montée et la descente régulières (le réglage en hauteur intégré permet de choisir une hauteur entre 76 et 116 cm) et de la sortie de la plaque de cuisson. Le mouvement de ces câbles devait être guidé correctement afin d'éviter tout effet de tire-bouchon.

Solution

Approche classique s'il en est, c'est sur internet que Daniel Pracht a trouvé la solution rêvée dans nos guidages linéaires drylin qui l'ont séduit tant par leur fonctionnement régulier que par leur design. La fonctionnalité bien sûr, c'est-à-dire l'ouverture et la fermeture sans usure des tiroirs, mais aussi la qualité des rails ont joué un rôle décisif dans le choix du système linéaire drylin WSQ.
Chacun des cinq tiroirs renferme deux de ces guidages. Des films lisses en polymère hautes performances iglidur J200 rendent le mouvement silencieux. De couleur anthracite, ceux-ci vont bien avec le rail en aluminium. Ils sont aussi sans graisse et sans entretien grâce aux lubrifiants solides intégrés. La saleté et la poussière ne peuvent pas y adhérer et ils sont très résistants à l'usure. Guidages et patins peuvent être nettoyés sans problème avec des produits d'entretien normaux. Une solution parfaitement hygiénique donc pour un îlot de cuisine en contact avec des produits alimentaires. Les patins déplacent les tiroirs de manière très fluide et surtout très peu bruyante. Pas de secousses, pas de vibrations, pas de bruit. L'ouverture et la fermeture convainquent par une sensation de grande qualité. Le réglage flexible du SQR sur la hauteur de travail et d'assise allant le mieux en termes d'ergonomie fonctionne aussi sans problème.
Afin d'éviter tout effet tire-bouchon au niveau des câbles, l'inventeur a choisi nos chaînes porte-câbles. Les chaînes porte-câbles des séries E2.10 et E2.15 utilisées sont très compactes et conviennent aux plus petits rayons de courbure, un élément essentiel pour le tout petit espace de montage dans le SQR. Les chaînes porte-câbles igus sont faciles à monter et à remplir. Un frein intégré aux maillons les rend silencieuses. Le SQR utilise quatre chaînes porte-câbles au total – deux dans le réglage en hauteur et deux pour la sortie latérale des plaques de cuisson.
Le concept a séduit non seulement son inventeur, il lui a aussi valu le prix de design dans son école. Sont ensuite venus s'y ajouter une prix de design red Dot et le German Design Award. Animé par l'attention croissante portée à son meuble, il a déposé une demande de brevet, s'est approprié le nom de marque « SQR » et a créé un nouveau canal de distribution pour son meuble bien particulier, et s'est inscrit au registre du commerce avec sa société BODI e.K.

Meuble SQR Les cinq tiroirs du SQR sont équipés de guidages linéaires igus drylin au fonctionnement régulier. Deux tiroirs sous la plaque à induction et trois de l'autre côté permettent d'avoir suffisamment de rangement.
Meuble SQR Les films lisses en polymère hautes performances iglidur J200 permettent un mouvement silencieux et sans graisse. Avantage de l'absence de graisse : poussière et saleté ne peuvent pas y adhérer.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.