Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

De premiers paliers lisses spéciaux en qualité de série au bout de 4 jours ouvrés seulement

Des paliers lisses sans entretien, solution rapide et économique pour les ergomètres de la société ergoline GmbH

Si les ergomètres sont des appareils très appréciés par les sportifs dans les salles de sport ou à la maison, ils sont aussi utilisés dans le secteur médical pour le diagnostic des maladies cardiaques par exemple. La société ergoline GmbH est l'un des leaders de la fabrication d'ergomètres. Pour ses ergomètres allongés inclinables, elle fait appel à des paliers lisses polymères iglidur sans graisse et très résistants à l'usure dans une taille spéciale. Soucieuse de lancer vite la production de sa nouvelle série, l'entreprise a fait appel au service économique de moulage par injection FastLine de la société igus. En quatre jours ouvrés seulement, le moule nécessaire avait été fabriqué, le moulage par injection avait démarré et les premiers paliers lisses étaient chez le client.

Fiche signalétique

  • Produits requis : paliers lisses en iglidur P210
  • Exigences : Etait requis un palier sans graisse et à longue durée de vie qui soit capable de résister à des sollicitations telles qu'accélérations et poids élevé. Le client avait besoin de ces paliers en une forme spéciale et à court terme afin que la production en série puisse démarrer rapidement.
  • Secteur : technique médical
  • Avantage pour le client : Les paliers sont très résistants à l'usure même en présence de charges. Ils se distinguent également par une absence de graisse et d'entretien ainsi que par une longue durée de vie. Ce qui explique pourquoi le client fait confiance à nos plastiques en mouvement depuis 13 ans.
Ergomètre avec paliers lisses iglidur P210 Les paliers lisses iglidur P210 de la société igus sont emmanchés dans le logement et permettent un réglage en hauteur et en inclinaison sûr et sans graisse.

Problème

Selon l'Institut Robert Koch (RKI), les maladies cardio-vasculaires sont en haut de la liste des maladies en Allemagne et sont à l'origine d'environ 40 % des décès. L'électrocardiogramme d'effort est l'un des grands outils utilisés pour le diagnostic de ce type de maladie et pour le contrôle d'une thérapie en cours. Des ergomètres médicaux sont utilisés pour pouvoir régler l'effort de manière reproductible. La société ergoline GmbH située à Bitz, près d'Albstadt (Allemagne), est l'un des leaders de la fabrication de ce type d'ergomètres. L'entreprise a déjà installé plus de 60.000 ergomètres partout dans le monde.
Le modèle ergoselect 1200 est l'un des appareils spéciaux fabriqués par ergoline GmbH. Cet ergomètre inclinable jusqu'en position allongée a été mis au point pour un examen particulier du cœur, l'échocardiographie d'effort dynamique. L'angle d'inclinaison de l'appareil peut être réglé électriquement entre 0 et 45° horizontalement et latéralement. Cela permet de procéder à des examens spéciaux aux ultrasons du cœur pendant que le patient fait un effort ergométrique.
C'est précisément pour ce réglage en hauteur et en inclinaison de l'ergomètre que Dominik Huber, le Responsable de la mise au point chez ergoline, était à la recherche d'un palier lisse adapté. Un palier devant avoir une longue durée de vie et résister à des sollicitations très variées, dont des accélérations et un poids élevé. Les produits doivent en plus répondre à des critères stricts en matière d'hygiène. Et pour finir, le temps pressait pour la production. Les coûts ne devaient pas non plus être négligés pour commercialiser le produit en série.

Solution

Après conseil, le client a opté pour des paliers lisses en matériau iglidur P210 convenant très bien aux mouvements pivotants sur des arbres en différents matériaux. Ce matériau est extrêmement résistant à l'usure, notamment pour les charges allant jusqu'à 20 MPa, et convient aussi aux charges de bord. L'absence de graissage externe permet au palier lisse polymère de répondre aux exigences strictes en matière d'hygiène prévalant en technique médicale. C'est l'iglidur P210 qui offre la plus longue durée de vie dans l'application avec l'ergomètre, ce que montre aussi le calcul de la durée de vie que le client peut effectuer avec un outil de calcul gratuitement mis à disposition par igus.
Les paliers choisis dans le catalogue avaient trop de jeu. A la suite de modifications au niveau de l'arbre, une autre solution était nécessaire pour que la production en série puisse démarrer rapidement.
Nous avons alors proposé au client le service FastLine. Les investissements effectués dans une ligne de production de pièces rondes faisant appel à une technologie CNC moderne nous ont permis de fabriquer des paliers lisses de forme spéciale pour ergoline en un temps record. De la commande à la livraison, cela n'a pris que quatre jours ouvrés. Et le prix était aussi nettement moins élevé que ce à quoi le client s'attendait.
Si les paliers ont convaincu le client en termes économiques, ils l'ont aussi fait en termes techniques. Les paliers en polymère sont légers, résistants à la corrosion et insensibles à la poussière et à la saleté.
La société ergoline GmbH fait confiance aux plastiques en mouvement igus depuis 13 ans et a déjà monté des milliers de paliers lisses polymères dans ses appareils. Sur d'autres modèles d'ergomètres, le spécialiste utilise aussi d'autres produits igus en plus des paliers lisses. Des guidages linéaires drylin W par exemple, pour le réglage du siège de l'ergomètre assis ergoselect 600.

« Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est le prix. Nous avions tablé sur le triple. Une bonne surprise, bien entendu, et qui permet à notre service études de travailler avec une grande flexibilité. »
 
Dominik Huber, responsable des études chez ergoline GmbH
Ergomètre allongé L'ergomètre allongé ergoselect 1200 a été mis au point pour le diagnostic cardiaque.
Ergomètre allongé Le cœur peut également être examiné par ultrasons grâce à la fonction d'inclinaison de l'ergomètre.

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes venues de domaines très variés.



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.