Un panneau solaire à régulation a été installé à bord d'un voilier pour la production d'énergie destinée à alimenter la radio, l'éclairage, le GPS, etc. Le module solaire devait être en mesure d'effectuer certaines tâches, il devait aussi avoir une disponibilité aussi élevée que possible tout en offrant un bon rapport qualité-prix. Il était également important que ce module solaire soit monté de manière fixe à un endroit ensoleillé avec aussi peu d'ombre que possible et qu'il soit à l'abri des détériorations.
Le module solaire a été monté dans une chaîne porte-câbles E2 micro de la série 4. La chaîne a été intégrée à un profilé en U en aluminium qui assure son guidage. Le câble de connexion du module solaire est donc placé dans la chaîne porte-câbles. La chaîne porte-câbles se déplace en autoportance sous la lucarne coulissante et avec celle-ci, protégeant ainsi les câbles des éléments.