Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Chaînes porte-câbles et câbles disposant de très peu de place dans un système de préparation de commandes pour les pharmacies

Une alimentation électrique fiable garantit une longue durée de vie aux systèmes à compartiments Gollmann

Quand une pharmacie souhaite stocker ses médicaments de manière compacte, le mieux pour elle est de faire appel à la société Gollmann Kommissioniersysteme GmbH de Halle/Saale (Allemagne). L'entreprise utilise le système à compartiments pour stocker jusqu'à 60 000 articles de manière efficace sur un tout petit espace et pour préparer les commandes de manière automatique. Pour le choix et l'optimisation des câbles et des chaînes porte-câbles en mouvement, l'entreprise fait appel à nous depuis plus de 10 ans, et la coopération est fructueuse.

Fiche signalétique

  • Solution requise : chaînes porte-câbles easy chain®; câbles chainflex®
  • Exigences : câbles et guidages de l'énergie extrêmement flexibles et fiables qui soient en mesure de tenir 15 ans et en moyenne 15 millions de mouvements, petits rayons de courbure, montage rapide et simple
  • Secteur : distributeurs automatiques
  • Avantage pour le client : des tests préalables des chaînes et des  câbles ont confirmé la fiabilité et la résistance ; une garantie de 36 mois, ou jusqu'à 40 millions de cycles donne au client une sécurité de planification, l'utilisation de chaînes porte-câbles de différents rayons de courbure permet au client d'économiser des milliers d'euros sur les câbles tous les ans ; les coûts et le temps de montage ont été considérablement réduits grâce aux chaînes porte-câbles de la gamme E065
Découvrir tous les produits pour les distributeurs automatiques
Systèmes de préparation de commandes de Gollmann Les systèmes de préparation de commandes de Gollmann se distinguent par une forme extrêmement compacte, adaptable aux besoins particuliers de la pharmacie. Une flexibilité que permet le système à compartiments.

Problème

Gollmann Kommissioniersysteme GmbH fabrique des préparateurs de commandes très compacts avec lesquels le client peut demander sur simple pression sur un bouton que soit prélevé le médicament souhaité.
Là où d'autres systèmes font appel à des couloirs fixes dans lesquels se déplace un système de manutention, Gollmann mise sur des compartiments mobiles qui font apparaître un couloir là et au moment où de la marchandise est prélevée ou chargée.
Chaque compartiment se déplace avec un moteur pas à pas qui doit être alimenté en énergie et surtout en signaux. La position finale, par exemple, est signalée par un capteur. En d'autres termes, il y a beaucoup de câbles mobiles et donc aussi un certain nombre de chaînes porte-câbles, d'autant plus que le bras du transgerbeur et la pince au bout du bras ont eux aussi besoin d'énergie.
La technologie est complexe, les chaînes et les câbles doivent donc garantir une flexibilité et une fiabilité très élevées. Gollmann propose aussi à ses clients un « pack sérénité » avec lequel le fabricant assume sur une durée de 15 ans l'entière responsabilité et les coûts pour l'entretien, y compris les arrêts non planifiés. Vient s'y ajouter une indemnisation supplémentaire ainsi qu'un service d'intervention en trois heures dans toute l'Allemagne. Les composants doivent donc avoir une longue durée de vie et une grande fiabilité. Cela sur quelque 15 millions de mouvements des équipements sur 15 années de vie d'une pharmacie.
Les équipements étant compacts, les chaînes porte-câbles devaient en plus avoir un tout petit rayon de courbure. Le travail et le temps de montage ont aussi joué un rôle lors du choix des composants. Les chaînes, par exemple, doivent pouvoir être remplies rapidement et facilement.

Solution

Gollmann avait choisi nos chaînes porte-câbles easy chain®, notamment celles de la gamme E065 dès 2007, et en a toujours repris depuis. Un peu plus tard, l'entreprise a décidé de faire également confiance à nos câbles. Les préparateurs de commandes de Gollmann communiquant par bus CAN, le choix s'est porté sur des câbles bus de la gamme chainflex®. L'année dernière, l'entreprise a commandé près de 30 km de câbles rien que pour la  la série CF211 chainflex®. Un câble de mesure mis au point pour Gollmann sur la base de la série CF211 a procuré de nombreux avantages en termes d'utilisation du câble. 
Quant à la durabilité, nous la garantissons pour 36 mois et/ou maximum 40 millions de cycles (par exemple pour le câble chainflex® CF298).
Gollmann recherchant des composants vraiment fiables et à longue durée de vie,
des tests d'endurance ont été préalablement effectués sur les bancs d'essais de Gollmann pour les chaînes porte-câbles et les câbles chainflex®.
A l'origine, Gollmann recherchait des chaînes porte-câbles et des câbles qui aient surtout un tout petit rayon de courbure et puissent donc être utilisés de manière universelle dans les équipements du fabricant. Il y a deux ans, les ingénieurs se sont toutefois penchés avec nous sur la possibilité d'utiliser deux qualités et des gammes moins premium lorsque les rayons de courbure sont moins petits. Cela s'est avéré être une bonne idée, comme  l'a montré notamment un calcul de la durée de vie comparatif. Et Gollmann économise depuis des milliers d'euros en câbles tous les ans.
Un autre projet d'optimisation s'attache maintenant aux câbles spéciaux chainflex® notamment pour la technologie de mesure. Ils ont été améliorés au niveau du montage des connecteurs, ce qui a permis de réduire les coûts et de gagner du temps. En règle générale, les chaînes porte-câbles de la gamme E065 sont faciles à monter, les câbles étant tout simplement enfoncés à l'intérieur de la chaîne par le rayon externe.

« Ce sont pour l'instant plus de 20.000 chaînes porte-câbles qui ont été mises en place dans les équipements de préparation de commandes que nous avons installés partout dans le monde. Elles font preuve d'une grande fiabilité, sans défaillances et sans entretien. »
 
Sven Ronneberger, Directeur technique Gollmann Kommissioniersysteme GmbH
Chaîne porte-câbles E065 Le système à pince est équipé d'une petite chaîne de la série E065. Il guide aussi un tuyau à vide pour aspirer le médicament devant être prélevé.
Chaîne porte-câbles dans le transgerbeur Des chaînes porte-câbles sont aussi utilisées pour les axes du transgerbeur.
Chaîne porte-câbles dans le transgerbeur Les chaînes porte-câbles alimentent les axes du transgerbeur en énergie et en signaux (bus CAN).
Chaîne porte-câbles E065 Une mobilité bien cadencée : chaque compartiment est alimenté en énergie et en signaux par une chaîne porte-câbles de la série E065 et des câbles chainflex.

De la gestion d'outils au pop-up store, un détournement d'emploi très créatif

Le principe novateur des compartiments des préparateurs de commandes suscite maintenant l'intérêt au-delà des pharmacies. Sven Ronneberger à ce sujet : « Nous concevons de plus en plus d'équipements pour des applications complètement différentes, par exemple pour la gestion de dizaines de milliers d'échantillons chez un fabricant de mélanges d'épices pour la restauration. » Dans un autre cas, c'est une entreprise du secteur des métaux qui stocke des outils de tournage et de fraisage coûteux dans un distributeur Gollmann. Dès qu'un outil est usé, l'opérateur va en chercher un autre, à condition d'y être autorisé. Et l'entreprise peut bien voir quelle durée de vie ont les outils. Autre application possible, toute nouvelle et plutôt originale : les pop-up stores, ces magasins éphémères qui sont installés  dans des centres commerciaux par exemple et y servent de surface de vente temporaire compacte et attrayante. En matière d'idées, les services commerciaux semblent vouloir concurrencer les services techniques. Et en igus, l'entreprise a trouvé un partenaire tout aussi flexible pour le guidage mobile de l'énergie et des signaux.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.