Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Paliers polymères robustes et sans graisse dans des machines à brosses pour le nettoyage des vaches

Dans ces brosses pour les vaches, une rotule lisse igubal garantit le profil de mouvement et une longue durée de vie.

Dans les étables modernes, les vaches se déplacent comme elles veulent. Les agriculteurs investissent dans des brosses afin d'améliorer le bien-être des vaches d'une part et de pouvoir bénéficier de fonds européens d'autre part. Ces brosses doivent avant tout être insensibles à la saleté et à la poussière. Un palier applique sans graisse en position centrale assure sur le long terme le profil de mouvement souhaité et garantit une longue durée de vie.

Fiche signalétique

  • Solution requise : paliers appliques igubal EFOM
  • Exigences : les forces élevées exercées par les vaches en s'appuyant sur les brosses ainsi que des conditions ambiantes agressives (vapeurs d'ammoniac dans l'étable, poils de vaches, foin et poussière de paille) exigent des composants très robustes
  • Secteur : agriculture
  • Avantage pour le client : les paliers appliques igubal sont robustes, ils résistent aux chocs et à l'usure tout en offrant de très faibles coefficients de frottement à sec ; ils permettent aussi au client de réduire le poids, l'espace de montage requis et les coûts
Brosses pour les vaches Machine automatique à brosses pour le nettoyage des vaches. Elle est utilisée au moins sept heures par jour.

Problème

La société Albert Kerbl GmbH de Buchbach présente dans le monde entier fabrique et distribue en gros des produits destinés aux fermes et aux étables, aux cavaliers et aux chevaux ainsi qu'aux animaux domestiques et aux clôtures pour les pâturages.
Début 2013, cette entreprise familiale a lancé un produit mis au point par ses soins, une machine à brosses pour les vaches prête à brancher et baptisée « CowCleaner DUO ». En effet, les vaches ont besoin de se frotter et de se gratter. Avec cette machine, elles peuvent se nettoyer et se débarrasser des parasites, des dartres et des acariens.
Cette machine à nettoyer les vaches est en fait un système à deux brosses, l'une horizontale et l'autre verticale.
Plusieurs facteurs ont dû être pris en compte lors de la mise au point. Toutes les pièces de la machine devaient avoir une structure très robuste, les vaches étant susceptibles de les attaquer.
Pendant l'opération normale de brossage, qui dure environ 60 secondes, les animaux déplacent constamment la brosse vers le haut et vers le bas, ce qui génère des forces agissant continuellement sur la machine.
Enfin, la vapeur   d'ammoniac, les poils de vache, le foin et la poussière de paille dans l'étable sont autant de facteurs agressifs qui agissent aussi sur les composants. Viennent s'y ajouter les intempéries pour peu que le système soit installé a l'extérieur. Tous ces facteurs combinés ont un tel effet que la machine est pratiquement méconnaissable au bout d'une semaine.

Solution

Le logement d'une extrémité de l'arbre d'une brosse est assuré par un robuste palier applique igubal EFOM, un élément standard igus. Il est composé d'un boîtier en igumid G se distinguant par une grande résistance aux impacts et d'une calotte en matériau iglidur W300 très résistant à l'usure. Ce matériau a un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et il est très résistant à l'usure. Les éléments du palier sont très légers, ils réduisent l'espace de montage requis de par leurs dimensions modestes et contribuent à réduire les coûts, à l'achat d'une part et pendant le service grâce à la disparition des frais d'entretien et de montage d'autre part.
Le palier applique est fixé à la base de la machine à brosses à l'aide de deux trous de fixation. Il absorbe les rotations avec une grande fiabilité. Il résiste aux vapeurs, à la poussière fine et à la saleté grossière. Il est également résistant aux UV. Sans graisse, il n'attire pas la saleté alors que les roulements à billes métalliques se bloquent immédiatement dans un milieu aussi agressif.
Le palier applique présente un autre avantage dans cette application. Un alignement exact de son boîtier n'est pas nécessaire car il compense lui-même les défauts d'alignement.
Cinq machines de test avaient été construites au total. Aujourd'hui, elles fonctionnent encore toutes sans aucun problème. Plusieurs centaines de ces machines à brosses sont maintenant utilisées dans des étables de toute l'Europe.

« Avec des durées de vie escomptées de cinq ans minimum, nous ferons toujours appel à des paliers et rotules lisses sans graisse pour les logements des futures mises au point. Ils sont garants de performances maximales et de longue durée de vie dans les conditions les plus difficiles. »

Martin Lechner du Service Développement Produits au sein de la société allemande Albert Kerbl GmbH
Palier applique Machine automatique à brosses pour le nettoyage des vaches. Le palier applique sans entretien placé dans la partie inférieure absorbe les rotations.
Palier applique Le montage se fait sur place. Palier applique pour une machine automatique à brosses pour le nettoyage des vaches.

Une présence en ligne convaincante

Les paliers lisses polymères résistants à la corrosion sont ce qu'il y a de mieux en termes technologiques pour les machines à brosses destinées aux vaches en raison des conditions d'utilisation difficiles. « Lorsque nous avons décidé en interne de concevoir une machine à brosses automatique pour les animaux, nous avons su dès le début que nous options aussi pour les avantages techniques et économiques des polymères comme matériau », se souvient Martin Lechner.
Les aides à la sélection et à la configuration bien conçues qui sont disponibles en ligne sur le site Internet igus ont joué un grand rôle dans ce choix. Les ingénieurs ont trouvé la bonne solution rapidement bien qu'aucune donnée de charge n'ait pu être fournie pour le calcul. Même le prix unitaire était immédiatement disponible en ligne, de sorte qu'un calcul approximatif des coûts pouvait être présenté dès la phase de mise au point du produit. C'est un élément standard de machine, disponible sur stock, qui est utilisé.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.