Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
ドライリンWシリーズに新交換機構が登場15-10-18
モーション・プラスチック(※)カンパニーのイグス株式会社は、リニアガイドの 静音かつ確実で無潤滑な摺動を確保するため、高性能ポリマー製スライド部を採用し ています。過酷な環境下でもスライド部の交換を容易にするため、イグスは新しいハ ウジングベアリングを新たに開発しました。ベアリングのロックを解除し、スライド 部を押し出して、新しい物と交換します。ドライリンWハウジングベアリングの原理 はとてもシンプルで、キャリッジをレールから取り外すことなく付替えできます。こ れにより、保全担当者は時間とコストの削減ができます。 リニアガイドレールに装備された無潤滑樹脂製スライド部が交換する時期を迎えた ら、これまではリニアキャリッジ全体をレールから取外して交換する必要がありまし た。⻭付ベルト付きのアクチュエータや多軸リニアロボットでは⼤がかりな解体作業 や機械休止につながります。そこでイグスは、ドライリンWリニアガイド用に高耐久 の交換用ハウジングベアリングを開発することで、直接リニアレール上で交換作業が できるようにしました。F1レースのピットストップのように、非常にスピーディーか つ手軽に交換できるので、設備のダウンタイムを最⼩限に留めることができます。交 換作業用治具も付属されています。 |