My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Máquina esterilizadora que no requiere mantenimiento

Tecnología lineal exenta de lubricación y platos giratorios de polímero en máquinas esterilizadoras

Cada vez más ingenieros confían en los cojinetes de polímero sin necesidad de lubricantes ni mantenimiento. Tanto si la tarea es sencilla como compleja, existen soluciones personalizadas o de catálogo para todo. Así lo demuestra el desarrollo de una máquina esterilizadora de la empresa OPTIMA consumer GmbH que forma parte de una línea de envasado. Los criterios más importantes para esta máquina eran la resistencia a los productos químicos, el ahorro de peso y la ausencia de lubricantes.

Perfil

  • Qué se necesitaba: Sistemas de guiado lineal drylin W, Ejes lineales drylin Ry platos giratorios de plástico
  • Requisitos: Los cojinetes deben funcionar cinco días a la semana, al igual que la máquina, y tener una larga vida útil. Deben operar de forma fiable cuando se utilizan con productos químicos agresivos y ser especialmente ligeros
  • Sector: Packaging
  • Ventajas para el cliente: Los cojinetes plásticos exentos de lubricación garantizan una larga vida útil gracias a los bajos coeficientes de desgaste y fricción. Entre otras propiedades, son ligeros, resistentes a la corrosión y de holgura ajustable
Máquina esterilizadora Vista general de la máquina esterilizadora.

Problema

La empresa OPTIMA consumer GmbH es proveedora de máquinas de llenado, cierre y envasado. Esta compañía de alcance mundial ofrece todos los equipos que hacen que la dosificación, el llenado, el envasado y el sellado de alimentos, productos químicos y cosméticos sean más fáciles, seguros y económicos. Por regla general, se trata de máquinas especiales.
A petición de un cliente, OPTIMA consumer GmbH construyó una máquina de esterilización para la limpieza del interior de los recipientes tipo canister. Estos botes están llenos de cultivos vivos que se utilizan como aditivos en los productos alimentarios, por lo cual debe garantizarse la esterilidad absoluta durante el llenado. Tras la construcción inicial de una planta para botellas de un litro y 250 mililitros, se desarrolló una segunda planta para el procesamiento de latas de cinco y 25 litros.
La máquina esterilizadora está situada al principio de la línea de envasado, que se utiliza cinco días a la semana. Su pieza central es una herramienta de manipulación. Los recipientes se bloquean, se levantan y se giran 180 grados. A continuación, pasan por las boquillas de desinfección, se rocían, se vuelven a girar y se colocan en una cinta transportadora. A continuación, el desinfectante debe actuar durante unos segundos en este punto, lo que se garantiza mediante la cadencia antes del llenado. Se procesan dos canister de 25 litros por minuto.
Para eliminar cualquier bacteria que haya en los recipientes se utiliza dióxido de cloro líquido muy agresivo para la desinfección, por lo que los componentes deben ser extremadamente resistentes a los agentes químicos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la eficiencia energética. El peso total y la suavidad de los movimientos del sistema son fundamentales, ya que cuanto más pesada sea la instalación, más lentos serán los movimientos. Si hay que mover poco peso, se pueden utilizar motores y accionamientos más pequeños. Así que los ingenieros lo tenían claro: en vista de los complejos requisitos, los cojinetes exentos de lubricación solo podían ser de polímero.
 

Solución

Nuestros cojinetes de polímero libres de lubricación garantizan una larga vida útil gracias a su escaso desgaste y baja fricción. Son ligeros, resistentes a la corrosión y tienen una holgura ajustable. También están disponibles en materiales que permiten su uso bajo el agua, a altas temperaturas, en el sector alimentario y/o en entornos agresivos.
OPTIMA consumer GmbH también confía en estos polímeros optimizados tribológicamente para los cojinetes de fricción. Introducidos en el mercado con el nombre de iglidur, han sido objeto de intensa investigación y desarrollo durante 30 años.
La suspensión de toda la unidad de rotación de la máquina esterilizadora consiste en un robusto módulo lineal drylin W de doble carril con dispositivo de bloqueo manual para proporcionar la fuerza suficiente para mantener la posición. La ausencia de lubricación hace que el sistema sea extremadamente insensible a la suciedad. La guía lineal es una pieza especial que se ha fresado para reducir el peso y tiene rebajes según las necesidades del cliente. Una carcasa de holgura ajustable sirve de guía y demuestra su eficacia.
Se utiliza un plato giratorio de polímero (PRT) como elemento en contacto con el cilindro giratorio que hace girar los tambores individuales. La característica especial del conjunto es la brida cuadrada compacta que permite el montaje directo en superficies planas. Un tubo ligero de precisión de aluminio drylin R sirve de contrapeso. Los cojinetes de pedestal, en combinación con los soportes de los ejes y los cojinetes flotantes, garantizan que el tubo no pueda girar libremente. Todos los elementos deslizantes están fabricados con material iglidur J resistente a los productos químicos y al desgaste.
El ingeniero también utiliza iglidur X para muchos proyectos, ya que se trata de un material resistente a los productos químicos y a temperaturas de hasta 250 ºC.

«Los cojinetes de polímero son de eficacia probada y además son más económicos que los de acero inoxidable y nuestros clientes no necesitan tener a mano costosos lubricantes o productos de limpieza. Además, ya no se acumulan los costes relacionados con la retirada de los productos usados a lo largo del tiempo.»

Thomas Franke, ingeniero de OPTIMA consumer GmbH, sobre los cojinetes de polímero de igus
Cojinetes lineales W El módulo lineal drylin W con cojinete de pedestal se fabricó según los planos del cliente.
Cojinetes flotantes drylin R Dos cojinetes flotantes drylin R combinados con ejes de aluminio anodizado duro actúan como dispositivos antirrotación.
Plato giratorio de la herramienta giratoria Se utiliza un plato giratorio de polímero (PRT) con una conexión cuadrada para alojar la herramienta giratoria.
Rodamientos de bolas de polímero Los rodamientos de bolas de polímero también se utilizan en una serie de máquinas de envasado. Son resistentes, de funcionamiento suave y a menudo sustituyen a los rodamientos metálicos más caros.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.