Ausfallfreies 3D-Sitzmodul in Rollstühlen

Ausfall-, schmier-, wartungs- und geräuschfreie Lager in Sitzsystem von Rollstühlen

This suspension module in wheelchairs determines the health, mobility and quality of life of wheelchair users. With the "CoSeat" from Motion Solutions GmbH, sitting in an electric wheelchair becomes three-dimensional and highly dynamic - controlled and customised to the user's needs. These complex mechatronics could only be realised economically with plain bearing systems from iglidur plain bearings. They fulfil the typical requirements for medical devices in seating applications, such as maintenance-free indoor and outdoor use, fail-safe operation and maximum mobility.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: iglidur-Gleitlager, iglidur-Anlaufscheiben
  • Anforderungen: Es brauchte Lagerkomponenten, die komplett wartungsfrei im Innen- und Außeneinsatz sind, eine maximale Beweglichkeit ermöglichen sowie ausfallfrei, platzsparsam und geräuschfrei sind.
  • Branche: Medizintechnik
  • Erfolg für den Kunden: Während sich die Gleitlager auf dem engen Bauraum einsetzen lassen, ermöglicht der iglidur-Werkstoff den geräuschlosen Betrieb und arbeitet auch unter Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln einwandfrei und ausfallsfrei. Die Lager stellen darüber hinaus die wirtschaftlichste Lösung für das Kundenproblem dar.
Rollstuhl Sitzmodul

Problem

In diesem Rollstuhl kommt im Sitz ein gyroskopisches Schwebemodul zum Einsatz, das als Schnittstelle zwischen Mensch und Sitzfläche das Nutzungserlebnis verbessert und dabei gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Unter dem Markennamen CoSeat® erhöht das System insgesamt die Lebensqualität von Rollstuhlfahrern erheblich.
Das Sitzsystem lässt sich gut mt einer Halbkugel erklären, auf dessen Rundung eine Platte aufliegt. Die Platte ist zwar in alle Richtungen sehr beweglich, aber gleichzeitig auch extrem labil und kaum kontrollierbar. Der CoSeat® wurde konzipiert, um genau dieselbe Beweglichkeit in allen drei Dimensionen zu ermöglichen aber zur selben Zeit stets vom Nutzer gesteuert, kontrolliert und auf seine Anforderungen und Wünsche abgestimmt werden zu können. 
Besonders zentrale Bausteine der Technik stellen sich über Lagerlösungen dar, die eine maximale Beweglichkeit ermöglichen und gleichzeitig platzsparend, geräuschlos und wartungsfrei sein müssen.

Lösung

Diese komplexe Mechatronik war nur mit Gleitlagersystemen aus dem iglidur-Gleitlagersortimen wirtschaftlich zu realisieren. Konkret wurden iglidur J-Gleitlager und iglidur X-Anlaufscheiben verwendet. Durch den Einsatz der Gleitlager konnten die typischen Anforderungen an Medizinprodukte im Sitzbereich in die Konstruktion implementiert werden. Dies sind Anforderungen an die wartungsfreie Nutzung des Sitzsystems im Innen- und Außenbereich sowie die komplette Ausfallsicherheit. Weiter werden höchste Anforderungen beim klinischen Einsatz an die Desinfektion von multiresistenten Keimen und die Verwendung des CoSeat® unter Inkontinenzbedingungen gestellt. Auch unter Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln arbeiten die Lagerprodukte einwandfrei. Daneben gewährleistet der iglidur-Werkstoff auch die geforderte Geräuschlosigkeit während sich die Lager problemlos im engen Bauraum einsetzen lassen.

Rollstuhl Sitzmodul
Rollstuhl Sitzmodul