Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
PROFINET ist ein von der PROFIBUS-Nutzerorganisation e.V. entwickelter Industrial-Ethernet Standard, der auf einer offenen Architektur basiert. Weltweit wird diese fortschrittliche Technologie durch die PROFIBUS & PROFINET International (PI) vertreten. Das chainflex® Leitungsprogramm von igus® bietet eine Vielzahl an PROFINET Kabeln: Insgesamt stehen neun verschiedene Leitungstypen zur Verfügung, die alle speziell für die dauerhafte Bewegung in der Energiekette entwickelt wurden.
Die Lebensdauer von Profinet direkt online berechnen.
Kostenloses Leitungsmuster inkl. Stecker bestellen.
Wenn alles klar ist, hier im Online-Shop bestellen.
PROFINET steht für Process Field Network und nutzt wie jeder Industrial Ethernet Standard die TCP/IP bzw. IT-Standards, womit eine durchgehende Anwendung in der Fertigungs- und Prozessautomatisierung möglich ist. Grob gesagt ,fügt sich Profinet neben Bussystemen wie Sercos, EtherCat oder CC-Link IE in den Industrial-Ethernet Standard ein. Der Vorteil von solchen Netzwerken ist neben der Möglichkeit der Echtzeit-Fähigkeit das modular aufgebaute Konzept, das dem Anwender schnell und einfach die Möglichkeit bietet, die Funktionalität selbst zu wählen. So besteht die Möglichkeit, die Art des zyklischen Datenaustauschs über alle PROFINET-Geräte /-Devices hinweg zu gestalten, den immer weiter steigenden Anforderungen an Geschwindigkeit gerecht zu werden sowie zahllose Diagnose-Möglichkeiten in Echtzeit zu etablieren. Nicht zu unterschätzen ist auch die nahtlose Integration der anderen Feldbusse durch eine PROFINET-Schnittstelle.
Unterschieden wird zwischen PROFINET IO (Input Output), das für die Anbindung von dezentraler Peripherie an eine Steuerung (oder Controller genannt) geschaffen worden ist und PROFINET CBA (Component Based Automation). Letztere Sichtweise dient der komponentenbasierten Kommunikation über TCP/IP und Real-Time-Kommunikation im modularen Anlagenbau. Deswegen wird innerhalb von PROFINET-Netzwerken auch häufig von IO-Controller oder IO-Devices gesprochen.
PROFINET IO wird vor allem zum Datenaustausch im Maschinenbau, in der Antriebstechnik und in der Fertigungsindustrie eingesetzt. Zusätzlich findet dieser offene Industrial Ethernet Standard auch Anwendung in Infrastrukturbauten und der Gebäudeindustrie.
Entsprechend spezifizierte Kabel und Leitungen gibt es für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete und Funktionen. Wie bei PROFIBUS oder EtherCAT werden Leitungen in Maschinen und Anlagen oft auch für die feste Verlegung bzw. Verkabelung genutzt, so dass Leitungen mit massivem Leiter bestehend aus sieben drahtig gewählt werden können.
Für Anwendungen in Bewegung, speziell in der Energieführungskette, die umgangssprachlich auch als Schleppkette bezeichnet wird, ist es allerding notwendig, Busleitungen mit achtzehn drahtigen Litzenleitern zu verwenden. Darüber hinaus ist ein auf die Bewegung in der Energiekette abgestimmter Leitungsaufbau nötig, damit auch über Jahre hinweg eine sichere Datenübertragung der verschiedenen Busmodule gewährleistet ist. Speziell bei Geräten und Maschinen wie Roboter, Verpackungsmaschinen, Produktionsmaschinen und Werkzeugmaschinen haben sich daher die PROFINET-Leitungen von chainflex® etabliert.
Bei igus® kann je nach Anforderung und Umfeld zwischen neun verschiedenen Leitungsqualitäten gewählt werden. Die verschiedenen Busleitungsserien bieten einen unterschiedliche Aufbau und verschiedende Mantelwerkstoffe in Form von PVC, PUR oder TPE, so dass für jedes Anwendungsgebiet das passende Kabel gewählt werden kann, um die längste Lebensdauer in Ihrem Automatisierungssystem zu erreichen. Aber nicht nur für den dauerhaften und flexiblen Einsatz ist igus® der richtige Ansprechpartner; auch schlanke und effiziente Prozesse sind schnell installiert. Vertrauen Sie auf unser Angebot mit dem besten Preis-Leitungs-Verhältnis und nehmen Sie unsere Unterstützung mit dem Preis-Check wahr.
Dabei haben alle chainflex® PROFINET Kabel eines gemeinsam. Alle chainflex® Leitungen unterliegen den gleichen Qualitätsstandards. Hierbei ist es egal ob es sich um eine kostengünstige Leitung der CF888 Familie, oder eine Leitung für höchste Ansprüche und kleinste Biegeradien handelt, wie es bei der CFBUS.LB Fall ist. Daher gewährt die igus® GmbH auch auf alle chainflex® Leitungen eine 36-monatige Funktionsgarantie mit Lebensdauern von bis zu 10 Millionen Doppelhüben für Busleitungen.
Für vollständig integrierte Automatisierung- sowie Engineering-Systeme bietet igus® mit readycable® auch konfektionierte Leitungen als Dienstleistung aus einer Hand. Jedes PROFINET Kabel kann mit offenen Enden oder konfektioniert geliefert werden. Dabei kann aus einem breiten Angebotsportfolio an vor-konfektionierten industriellen Steckverbindern gewählt werden; ob mit umspritzten Standard M12 Stecker (D-kodiert) oder feldkonfektioniert als RJ45 . Damit lässt sich Ihre Industrie 4.0 Lösung direkt umsetzen, da Profinet an vielen Steuerungen von Siemens, Allen Bradley, Bosch,... als Standard eingesetzt wird.
"Durch die Zusammenarbeit der zwei technologisch führende Unternehmen, igus & Telegärtner, konnten weit über jegliche Normen hinaus eine sicher Profinetverbindung qualifiziert werden. Mit diesem Ergebnis genießt auch der anspruchsvollste Kunde die Sicherheit hochwertigste Komponente, die deutlich oberhalb des Marktstandards liegen, funktionssicher zu kombinieren."
„Bei Fujitsu Siemens Computers beispielsweise erreichen wir derzeit eine reale Bestückungsleistung pro Bauteil von 1,71 Sekunden. Die Anlagenverfügbarkeit ist bei uns ein sehr großes Thema. Wir sind ein ISO-zertifiziertes Unternehmen, und als solches müssen wir unsere Zulieferer genauestens auf Qualität und Zuverlässigkeit prüfen. Ein komplettes Wochenende zum Zerlegen und Austausch des Kabelbaumes wird von keinem Kunden akzeptiert. Irgendwann haben wir unsere Leitungen dann von igus® bezogen – und damit war der größte Teil der Probleme gelöst."
Klaus Bonath
Vertriebsleiter
IPTE Germany GmbH, Heroldsberg
„Bei vielen namhaften Herstellern der Automobilindustrie kommt unser spezielles Reinigungsverfahren mit der Roboter-Schwertbürste, der das Herzstück unseres Technikums ist, zum ununterbrochenen Einsatz. Ursprünglich waren alle Roboterleitungen werksseitig vor mechanischen Beschädigungen geschützt worden. Das hatte aber nicht funktioniert. Permanent waren sie gerissen bzw. hatten sich durchgescheuert, mit dem Resultat, dass die gesamte Testanlage stillstand. Deshalb hatten wir nach einer technischen Lösung gesucht, die die diversen Leitungen sicher und dauerhaft schützt."
Martin WeberWandres GmbH micro-cleaning, Buchenbach-Wagensteig
„Unsere kompakten Kameras richten sich am zentralen Kundenvorteil der einfachen Installation in der Praxis aus. Dabei achten wir auf höchste Qualität. Ab einer Länge von 5 m geben wir zur einwandfreien Datenübertragung nur die industrietauglichen Bus-Leitungen von igus® an. Konventionelle Leitungen hielten den mechanischen als auch elektrischen Belastungen auf Dauer nicht stand, ehe wir auf die chainflex®-Leitungen gestoßen sind."
Thomas Schmidgall
Marketing Manager
IDS Imaging Development Systems GmbH, Obersulm
Komplettes Leitungsprogramm wie USB, Profibus, CC-Link, ... für den Einsatz in Energieführungsketten.
chainflex hält - 36 Monate garantiert. Hier alles zur einzigartigen chainflex Garantie finden.
Für den Einsatz in Energieketten. Diverse Leitungstypen mit verschiedenen Zulassungen und Konformitäten
Langlebige Energieketten: Leitungen sicher führen dank jahrelanger Erfahrung vom Energieketten-Hersteller igus
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.