Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
chainflex® Steuerleitungen stehen für die unterschiedlichsten mechanischen Anforderungen in verschiedenen Zulassungen und Konformitäten zur Auswahl. Sie sind je nach Steuerleitungstype torsionsfähig, für besonders enge Radien oder besonders tiefe Temperaturen geeignet, UV-beständig, flammwidrig und halogenfrei lieferbar. Im igus® Labor mit Millionen von Zyklen in e-ketten® getestet, sorgen sie für garantierte Ausfallsicherheit.
Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit 5-8 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.
chainflex® Steuerleitungen als flexible Leitungen für kleinste Biegeradien: Speziell entwickelt um den hohen Ansprüchen für Industrie, Anlagenbau und Maschinen standzuhalten. Unsere Steuerleitungen werden mit vielen Millionen Zyklen in e-ketten® getestet. Durch die strengen Test-Kriterien im igus® Testlabor stellen wir sicher, dass unsere Steuerleitungen eine hohe Lebensdauer und Qualität bieten. Die chainflex® Steuerleitung ist als PVC Steuerleitung, PUR Steuerleitung und TPE Steuerleitung erhältlich. Alle Steuerleitungen verfügen über verschiedene Zulassungen und Konformitäten (CE, NFPA, CEI und viele weitere). Je nach Steuerleitungstype sind diese torsionsfähig und können auch bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eingesetzt werden. chainflex® Steuerleitungen sind UV-beständig, flammwidrig und halogenfrei. Sogar extremsten Temperaturen halten die Steuerleitungen stand. Um die richtige Steuerleitung zu finden nutzen Sie unsere Filteroptionen.
chainflex® Steuerleitungen werden oft in Energieketten oder in der Robotik eingesetzt. Die Steuerkabel werden in Kombination mit chainflex® Busleitungen oder chainflex® Datenleitungen auch in unseren e-ketten® verbaut. Die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen ermöglicht besonders kleine Biegeradien und das Montieren der Leitungen selbst bei platzsparender Bauweise. Auch die lange Lebensdauer vor allem bei bewegten Anwendungen sollte hier beachtet werden. Nutzen Sie unseren Lebensdauerrechner für Steuerleitungen und überzeugen Sie sich von der langen Lebensdauer der igus® Leitungen. Technische Daten unserer Steuerleitungen können Sie bequem als PDF zu jedem Produkt herunterladen. Bei Fragen und Anfragen zu chainflex® Steuerleitungen stehen Ihnen unsere chainflex® Experten gerne zur Verfügung. Sie können uns per Chat Fragen zum Thema Steuerleitungen oder weiteren Produkten von igus® stellen. Selbstverständlich sind wir auch telefonisch oder per E-Mail für Sie da.
igus® chainflex® Steuerleitung hält – oder Geld zurück!
Als Steuerleitung wird jeder Leiter in der Kommunikationstechnik bezeichnet, der einer meist einseitigen Datenübertragung zwischen Sender und Empfänger dient. Traditionelle Varianten sind Leitungen über Kabel und Drähte, eine moderne Alternative sind Lichtwellenleiter. Steuerleitungen sind ein wesentlicher Bestandteil integrierter Schaltungen (ICs), wobei anhängig von Einsatzbereich und Arbeitsumgebung diverse physische und technische Anforderungen an die Steuerleitung gestellt werden.
Eine Steuerleitung dient der Informationsübertragung in Maschinen, Anlagen und sonstigen technischen Geräten. Sie ist im Regelfall uni-direktional konzipiert, d. h. die Datenübertragung findet in eine Richtung mit festem Sender und Empfänger statt. Neben der Draht- oder Lichtwellenleitung selbst verfügen moderne Steuerleitungen über einen Schirm und einen Mantel. Der Schirm soll den Signalverlust minimieren, was bei längerer Übertragungsstrecke umso wichtiger wird. Der Mantel dient eher der Isolation vor äußeren Einflüssen, beispielsweise vor Rost oder großen Temperaturschwankungen, um die Langlebigkeit der Leitungen zu gewährleisten.
Abhängig vom Arbeitsumfeld muss die Steuerleitung diverse technische Anforderungen erfüllen. Hierzu gehört die Eignung für besonders kalte oder warme Umgebungen, die fehlende Anfälligkeit gegenüber UV-Strahlung oder ein flammwidriges Verhalten. Hohe Robustheit des Materials in Schirm und Mantel wird bei bewegten Steuerleitungen vorausgesetzt, wie sie beispielsweise in Energieketten oder bei Roboteranwendungen benötigt werden. Neben der Erfüllung von Anforderungen in der EMV-Sicherheit sind weitere Normen wie VDE, UL oder Interbus zu beachten. Die Erfüllung der Normen hängt wesentlich vom Einsatzbereich ab, wobei Außeneinflüsse und die Länge der verlegten Steuerleitungen gleichermaßen einfließen.
Zu den wichtigsten Einsatzgebieten der Steuerleitung gehört die Nutzung als Bus- oder Datenleitung in modernen IT- und Elektroinstallationen. Durch die Auswahl der richtigen Ummantelungen und Schirme wird es möglich, die Leitungen selbst auf engstem Raum sicher und platzsparend zu verbauen. In diesem Anwendungsbereich kommt es primär auf eine lange Lebensdauer bei zahllosen Zyklen sowie hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen an. Für das eigenständige Verbauen der Steuerleitung im industriellen oder technischen Umfeld ist Unternehmen eine fachkundige Beratung anzuraten. Durch die Vielfalt an Kabelvarianten, Mänteln und Isolierungen entsteht eine Produktvielfalt, die es individuell auf die jeweiligen Einsatzzweck, die Belastung und die Vorstellungen in Qualität und Budget abzustimmen gilt.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr